| Neuheiten bei HELUKABEL® |  | |
| | Neuer Katalog Windkraft |  | |
|
|
|
 |
|
| Unter dem Begriff HELUKABEL®
GREEN LINE haben wir unsere
Produktgruppen rund um die Erneuerbaren Energien zusammengefasst.
|
Von Kabeln und Leitungen für Photovoltaik- und Windkraftanlagen bis hin zu Bio-Kraftstoff-
und Kompostieranlagen verfügt HELUKABEL® über eine umfangreiche Produktpalette -
entwickelt, produziert und getestet im eigenen Werk Windsbach/Nürnberg.
Im Bereich der regenerativen Energien müssen eigens dafür entwickelte Kabel mit
besonderen Eigenschaften zum Einsatz kommen, die den äußeren Einflüssen der
jeweiligen Anwendung Rechnung tragen. Im Bereich der Solar- und Windenergie sind
dies die wechselnden Witterungsbedingungen und die zum Teil extremen mechanischen Beanspruchungen.
Aufgrund der weltweit führenden Rolle deutscher Unternehmen im Bereich der Erneuerbaren Energien ist
dabei auch zu berücksichtigen, dass die klimatischen Verhältnisse in Südeuropa, Afrika oder arktischen
Gegenden den Kabeln weit mehr abverlangen als hier im gemäßigten Mitteleuropa. Diese Umweltbedingungen
sowie anlagenspezifische Parameter stellen besondere technische Anforderungen an die in den Anlagen
installierten Kabel.
Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Kabelentwicklung und -produktion, unter Einsatz
modernster Werkstoffe und Zugrundelegung neuester Forschungsergebnisse hat
HELUKABEL® Leitungen entwickelt, die für diese Anwendungsgebiete optimiert sind.
|
|
Leitungen und Zubehör für Windkraftanlagen |
HELUWIND WK 137-Torsion: "EINE FÜR ALLE" in der
Windenergie
|
 |
Mit der Leitung HELUWIND® WK 137 FT4-Torsion hat HELUKABEL® eine Leitung im Programm, die speziell
für den Torsionseinsatz im Kabelloop entwickelt wurde und den anspruchsvollen
Bündelbrandtest FT4 bei CSA erfolgreich bestanden hat.
|
Was unser Kabel noch auszeichnet:
- halogenfrei und hoch flammwidrig; damit ist der Betreiber in jedem Fall auf der sicheren Seite
- hervorragende Abriebfestigkeit und dadurch eine deutlich längere Lebensdauer als Gummileitungen
- extreme Ölbeständigkeit; das Kabel wurde gegen die in den Windkraftanlagen tatsächlich eingesetzten aggressiven Öle erfolgreich getestet
- Torsion von +/-150° je Meter
- beständig gegen Seewasser und damit auch für Offshore-Anlagen geeignet
- großer Temperaturbereich von -40°C bis +90°C
Mit diesen multiplen Eigenschaften kann die HELUWIND® WK 137 FT4-Torsion weltweit
unter allen klimatischen Bedingungen eingesetzt werden. Den Herstellern der
Windenenergieanlagen bietet sich dadurch ein enormer Kostenvorteil: es müssen
nicht mehrere Kabeltypen für die unterschiedlichen Einsatzgebiete verwaltet und
bevorratet werden und die Anlagenfertigung wird damit unabhängig vom Aufstellort der Windenergieanlage.
Durch die kontinuierliche Entwicklung von Spezialleitungen für die Windkraftindustrie seit mehr als 20 Jahren konnte sich HELUKABEL® eine marktführende Position im Bereich der torsionsfähigen Leitungen erarbeiten.
Ihr Ansprechpartner:
Mehr dazu in unserem neuen Branchenkatalog Leitungen & Zubehör für Windkraftanlagen. Hier einfach und kostenlos
anfordern.
|
|
|
Photovoltaik: SOLARFLEX®-X PV1-F |
 |
Unter der Marke SOLARFLEX® bietet HELUKABEL® eine breite Palette
verschiedener Leitungstypen mit VDE- und TÜV-Approbation an,
die speziell für den Einsatz in Photovoltaik-Anlagen entwickelt wurden und
ab Lager sofort verfügbar sind.
|
Photovoltaik-Anlagen produzieren elektrischen Gleichstrom mit Hilfe mehrerer Photovoltaik- module.
An die Kabel, die die einzelnen Module und die Module mit dem Wechselrichter verbinden, werden
besonders hohe Sicherheitsanforderungen gestellt. Im Falle eines Kurz- schlusses
besteht die Gefahr eines Lichtbogens. Deshalb wird unsere SOLARFLEX®-X PV1-F immer
in einer doppelten Konstruktion von Isolierung und Mantel
(vernetztes Spezialcompound) ausgeführt.
Dabei zeichnet sich unser Solarkabel durch einen äußerst robusten und abriebfesten
Mantel aus (notwendig, wenn die Kabel auf den Ziegeln oder an den Metallkanten
der Unter- konstruktion scheuern). Eine sehr gute UV-, Ozon-, Witterungs- und Hydrolysebeständigkeit
kombiniert mit einer ausgezeichneten Öl- und Chemikalienbeständigkeit
garantieren eine lange Lebensdauer.
Zum besseren Handling sind die beiden Isolierschichten farblich voneinander abgesetzt:
auf naturfarbener Aderisolierung in der Standardversion ein schwarzer Mantel oder
optional, ein roter bzw. blauer Mantel zur Vereinfachung des Anschlusses vor Ort.
Außerdem ist eine Version als Zwillingsleitung lieferbar. Die SOLARFLEX®-X PV1-F ist in den Querschnitten 2,5 bis 16 mm² ab
Lager erhältlich und das dazu passende Zubehör (Paneldosen, Stecker, Abzweige, Verschraubungen)
steht Ihnen im Logistikzentrum Hemmingen/Stuttgart auf Abruf zur Verfügung.
Ihre Ansprechpartner:
Mehr dazu in unserer neuen Broschüre Kabelsysteme für die Photovoltaik. Hier einfach und kostenlos
anfordern.
|
|
|
Bio-Öl- und mikrobenbeständige Leitungen |
 |
In Zusammenarbeit mit Anlagenbauern und Betreibern von Bio-Kraftstoff- anlagen
haben wir maßgeschneiderte Spezial-Steuerleitungen entwickelt.
Für diese extreme
Anwendung hat HELUKABEL® im Werk Windsbach die Produktpalette entsprechend
angepasst und erweitert.
Weitere Informationen.
|
Es wurde die umweltfreundliche, abriebfeste, recyclebare und Bio-Öl-beständige
BIOFLEX-500® Spezialsteuerleitungen entwickelt. Aderisolation und Mantelmaterial bestehen hier aus modifiziertem Spezial-Polymer.
Diese Spezial-Mischungen haben sich in strengen Labortests gem. VDMA-Richtlinie
bzw. VDE-Tests bestens bewährt. Bei Langzeittests wurden die Mischungen auf ihre
Gebrauchsfähigkeit geprüft und stellten nachhaltig die Beständigkeit gegen
Bio-Kraftstoffe und Bio-Öle unter Beweis.
Die mikrobenbeständige KOMPOFLEX® JZ-500 und die
Spezial-Schleppkettenleitung KOMPOSPEED®-JZ-HF-500 - alle auch
als geschirmte und hochflexible Version erhältlich - komplettieren diese
Produktreihe.
Ihre Ansprechpartner:
|
|
|
|
|