Oster-Gewinnspiel - Teilnahmebedingungen
Veranstalter des Gewinnspiels ist die Helukabel GmbH (im Folgenden: „Veranstalter“), Schlosshaldenstraße 10 in 71282 Hemmingen.
Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt ausschließlich zu den nachfolgenden Teilnahmebedingungen und setzt die Teilnahme ab einem Alter von 16 Jahren voraus. Das Gewinnspiel wird innerhalb vom 11.04. bis 22.04.2022 ausgetragen.
1. Teilnahmezeitraum und Inhalt des Gewinnspiels
a) Das Gewinnspiel startet am 11.04.2022 um 11:00 Uhr und endet am 22.04.2022 um 23:59 Uhr.
b) Eine Teilnahme ist über das Online-Formular unter gewinnspiel@helukabel.de möglich.
c) Auf der Helukabel Homepage im Produktfinder, hat sich in einem Bild ein kupferfarbenes Osterei verirrt, dass dort nicht hingehört. Wer das Ei gefunden hat, einfach eine E-Mail mit der richtigen Artikelnummer und Ihren Kontaktdaten an gewinnspiel@helukabel.de senden. Pro Person ist nur eine Teilnahme möglich. Teilnahmeschluss für die Einsendung ist der 22.04.2022, 23:59 Uhr. Nach diesem Zeitpunkt eingesendete Screenshots können nicht mehr am Gewinnspiel teilnehmen. Die Teilnahme ist kostenlos, der Teilnehmer trägt lediglich etwaige Übermittlungskosten, die ihm durch die Internetnutzung beim gewählten Internetprovider entstehen. Eine postalische Teilnahme ist nicht möglich.
d) Aus den beim Veranstalter eingehenden E-Mail-Nachrichten, mit der richtigen Artikelnummer, werden per Losverfahren 15 Helutool Crimpsets 5 in 1 und verlost. Die Gewinner (m/w/d) des Preises werden am Ende des Gewinnspiels ermittelt.
2. Teilnahmeberechtigte
a) Teilnahmeberechtigt sind vorbehaltlich des Vorliegens eines Ausschlussgrundes alle Personen, die mindestens 16 Jahre alt sind und ihren Wohnsitz in Deutschland oder Österreich haben. Zudem müssen Sie der Verwendung ihrer personenbezogenen Daten in anonymisierter Form (z. B. „Max M. aus Halle“) zur Bewerbung des Gewinnspiels und der damit verbundenen Aktion eingewilligt haben (Bewerbung z. B. in Publikationen, auf Webseiten und/oder Social-Media-Auftritten des Veranstalters oder seiner verbundenen Unternehmen).
b) Mitarbeiter (m/w/d) des Veranstalters, der Unternehmensgruppe Helukabel sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen.
3. Preise/Gewinne:
Im Rahmen des Gewinnspiels wird folgender Preis verlost:
15 x Crimpzangen
4. Gewinnermittlung und Abwicklung
a) Die Gewinnermittlung und -abwicklung werden durch den Veranstalter durchgeführt.
b) Die Auslosung der Gewinner (m/w/d) erfolgt bis zum 29.04.2022 und mittels Ermittlung des richtigen Screenshots, die an die E-Mail-Adresse gewinnspiel@helukabel.de gesendet wurden. Die/Der Gewinner/in (m/w/d) wird über den Gewinn und die weiteren Modalitäten der Gewinnübergabe mittels der in der E-Mail-Nachricht angegebene E-Mail-Adresse benachrichtigt. Die Zusendung des Gewinnes erfolgt an die in der E-Mail-Nachricht angegebene Adresse, es sei denn, der Teilnehmer teilt uns im Rahmen seiner Antwort auf die Gewinnbenachrichtigung eine andere Adresse mit. Die Versendung des Gewinnes erfolgt schnellstmöglich nach Gewinnbenachrichtigung.
c) Kann der Gewinn an die angegebene Adresse nicht zugestellt werden, verfällt der Gewinnanspruch. Das Gleiche gilt, wenn der Teilnehmer vor Zustellung des Gewinns die Löschung seiner personenbezogenen Daten verlangt. Der Veranstalter kann in diesen Fällen einen Ersatzgewinner ermitteln.
5. Haftung und Gewährleistung
Ansprüche gegen den Veranstalter aufgrund des Verlusts des Gewinns sowie Gewährleistungsansprüche bei Mängeln sind ausgeschlossen. Der Veranstalter haftet im Übrigen nur für vorsätzliches und grob fahrlässiges Verhalten. Dies gilt nicht für Schäden aufgrund der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, wobei der Veranstalter ausdrücklich darauf hinweist, dass die Teilnahme am Gewinnspiel auf eigene Gefahr des Teilnehmers (m/w/d) erfolgt.
6. Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten
Die durch den Teilnehmer (m/w/d) übermittelten Daten werden in erster Linie zum Zwecke der Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels vom Veranstalter sowie den für die Durchführung des Gewinnspiels vom Veranstalter beauftragten Dienstleistern für die Dauer des Gewinnspiels erhoben, verarbeitet und gespeichert. Bei Gewinnern (m/w/d) können die personenbezogenen Daten zudem in anonymisierter Form (z. B. „Max M. aus Halle“) zur Bewerbung des Gewinnspiels und der damit verbundenen Aktion verwendet werden (z. B. in Publikationen, auf Webseiten und/oder Social-Media-Auftritten des Veranstalters oder seiner verbundenen Unternehmen), wofür jeder Teilnehmer seine Einwilligung erteilt hat (s. Ziffer 2). Die Verwendung der Daten von Gewinnern (m/w/d) in anonymisierter Form kann über den Zeitpunkt der Löschung der Klardaten hinaus anhalten. Ihre Betroffenenrechte und sonstigen Informationen zum Datenschutz gem. Art. 13 DSGVO finden Sie in unseren unter https://www.helukabel.de/de-de/Legal/Datenschutzerklärung/ abrufbaren Datenschutzhinweisen.
7. Ausschluss und Veränderung/Abbruch des Gewinnspiels
a) Eine Barauszahlung der Gewinne ist ausgeschlossen. Der Gewinn ist nicht übertragbar oder austauschbar.
b) Eine Teilnahme über Gewinnspielvereine, -agenturen und automatisierte Dienste führt zum Ausschluss.
c) Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung zu verändern, zu unterbrechen oder vorzeitig zu beenden sowie die Teilnahmebedingungen anzupassen. Der Veranstalter ist hierzu insbesondere dann berechtigt, wenn eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels aus technischen, rechtlichen oder wirtschaftlichen Gründen nicht mehr gewährleistet werden kann und/oder nicht sinnvoll erscheint. Hierzu bedarf es keiner vorherigen Benachrichtigung oder Zustimmung.
d) Jeder Teilnehmer ist für die Richtigkeit seiner Daten selbst verantwortlich. Die Teilnahme ist ohne Angabe einer gültigen E-Mail-Adresse nicht möglich. Die Zustellbarkeit der E-Mail-Benachrichtigungen liegt in der Verantwortung des Teilnehmers.
e) Der Veranstalter behält sich das Recht vor, bei Verdacht von Missbrauchs- oder Täuschungsversuchen einzelne Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschließen. Für einen Teilnehmerausschluss bedarf es keiner vorherigen Benachrichtigung oder Zustimmung.
8. Freistellung
Das Gewinnspiel steht in keinerlei Verbindung zu sonstigen Dritten und wird in keiner Weise von diesen gesponsert, organisiert oder unterstützt. Der Veranstalter trägt die alleinige Verantwortung für die Durchführung des Gewinnspiels; etwaige Beschwerden sind ausschließlich an den Veranstalter zu richten. Nimmt ein Dritter aufgrund der Verletzung seiner Rechte durch den Teilnehmer in Anspruch, wird der Teilnehmer die Plattform-Betreiber von allen Ansprüchen des Dritten freistellen.
9. Schlussvorschriften
Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Der Rechtsweg ist – soweit zulässig – ausgeschlossen. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.