+++ Neues aus der HELUKABEL-Welt! +++

HELUKABEL wächst und erweitert sein Portfolio. Mit HELU Connectivity Solutions Bielefeld (ehemals Sangel Systemtechnik) bieten wir Ihnen jetzt auch ein umfangreiches Sortiment an LED Industrieleuchten an. Die bewährte Sangel-Qualität bleibt und zieht ab sofort unter unser starkes HELUKABEL-Dach.

Entdecken Sie hier unser erweitertes Angebot.


Exakt passend für Ihre Anforderung

Mit unserem Know-how entwickeln und fertigen wir an unserem Standort in Bielefeld LED Industrie- und Maschinenleuchten nach deutschen Standards. Hierbei setzen wir ausschließlich auf lokale Zulieferer.

Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Portfolio an Industrie- und Maschinenleuchten basierend auf dem neuesten Stand der LED Technologie. Mit Schutzklassen von IP40 bis IP69K sind unsere Leuchten gegen Staub bis hin zur Hochdruckreinigung problemlos einsetzbar.

Mit 24V- und 230V-Leuchten, sowie der 12-30V-Spannungsrange decken wir außerordentlich große Bereiche in der Industrie ab. Mit Sicherheitsglas-, PMMA-Abdeckung und PU-Verguss sind unsere Leuchten vielfältig einsetzbar und erfüllen neben dem Einsatz in Werkzeugmaschinen auch Anforderungen im Lebensmittelbereich, wie zum Beispiel die FDA-Konformität.

Ihre Vorteile

  • 80% unserer LED Industrieleuchten sind ab Lager verfügbar
  • Energieeffizienz nach neuestem Stand der Technik
  • Wartungsfrei – kein Austausch von Leuchtmitteln notwendig
  • LEDs mit Qualität – ausschließlich von namhaften Herstellern
  • 60.000 Stunden Lebensdauer
  • Innovative kundenspezifische Lösungen

Unser Spektrum

  • Kompakt-, Einbau-, Aufbau-, Linien,- und Flächenleuchten
  • Ausleuchten und signalisieren
  • Drehbar oder starre Halterung
  • Abdeckung aus Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder Kunststoff (PMMA)
  • Anschluss über industrielle Standards (M8/M12)
  • Fester oder flexibler Spannungsbereich
  • Dimmbar (PWM, Analog)
  • UL zertifizierte LED Industrieleuchten

Unser LED Produktportfolio

LED Maschinenleuchten

LED Maschinenleuchten

Für passendes Licht an der Maschine

LED Maschinenleuchten müssen exakt die Anforderungen erfüllen – von der Abdeckung bis zur Schutzklasse. Ob als Aufbauleuchte oder Einbauleuchte.

Zu den Maschinenleuchten
LED Signalleuchten

LED Signalleuchten

Signalisieren und Beleuchten gleichzeitig

Entdecken Sie innovative LED Signalleuchten und optimieren Sie Industrie- & Maschinenarbeitsplätze.

Zu den Signalleuchten
LED Arbeitsplatzleuchten

LED Arbeitsplatzleuchten

Für eine ergonomische LED Beleuchtung am Arbeitsplatz

Erleben Sie ergonomische Beleuchtung, die sich Ihren Bedürfnissen anpasst.

Zu den Arbeitsplatzleuchten

Finden Sie die passende LED Industrieleuchte

Das zeichnet uns als Hersteller von LED Industrieleuchten aus

  • Höchste Qualität

Unsere LED Industrieleuchten produzieren wir in an unserem Standort in Bielefeld. CE-Vorgaben und EMV-Tests sind für uns eine Selbstverständlichkeit. Hitze- und Kältetests, mechanische Tests und IP- sowie Überspannungstests führen wir als Hersteller selbst durch. Damit Sie die maximale Sicherheit haben, was Funktionalität, Stabilität und Haltbarkeit angeht.

  • Persönliche Beratung

Industrieleuchten für eine optimale Maschinenbeleuchtung oder die optimale Beleuchtung am Montageplatz wechselt man nicht einfach mal so. Das ist allen klar. Für einen Austausch oder eine Modernisierung sind bauliche Fragen zu klären. Aber auch weitere Umstellungen stehen häufig an. Dafür beraten wir Sie persönlich – von der ersten Anfrage bis zum Einbau. Damit Ihre Arbeitsabläufe reibungslos funktionieren.

  • Flexible Zusammenarbeit

Wir liefern höchste Qualität und haben gleichzeitig ein breites Produktspektrum. Im Wettbewerb scheuen wir keinen Vergleich. Ein guter Preis für Sie entsteht auch durch unsere Beratung. Viele Anforderungen können auf unterschiedliche Art erfüllt werden. Bei Material und Zusammenarbeit sind viele Varianten möglich. Wir ermitteln Ihren konkreten Bedarf und kommen sicher zusammen.

Sie haben Fragen?

LED Sonderlösungen - Passend für Ihre Anforderung gefertigt

Aufgrund der steigenden Komplexität und Individualität von Maschinen wachsen die technischen Anforderungen und Designansprüche an die Systeme und ihre Komponenten.

Die Beleuchtung und Signalisierung nehmen dabei einen immer höheren Stellenwert ein. Denn als fester Bestandteil, in die Maschine integriert, dienen Sie zunehmend als Designwerkzeug oder tragen durch die Visualisierung von Informationen zu sicheren Prozessen bei.

Ein Standardprodukt erfüllt oft nicht gleichzeitig alle lichttechnischen, mechanischen und schnittstellenbedingten Anforderungen und unsere Stärke ist es, für Sie eine Lösung zu finden, die genau das tut.

Wir greifen auf ein breites Standardsortiment und langjährige Erfahrung zurück, sodass für Ihre Lösung eine komplette Neuentwicklung nicht zwingend erforderlich ist. Dabei sparen Sie wertvolle Zeit und Geld.

Leuchten-Sonderlösung auf weißem Grund

Downloads

  • LED Industrieleuchten
    PDF | 1291 kB
    Broschüre
    LED Industrieleuchten
    Deutsch
    Englisch

FAQ LED Industrieleuchten - Häufige Fragen

Die Schutzart von Industrieleuchten ist nach der IP-Klassifizierung aufgebaut. Hier spricht man auch von der IP Schutzart. Wir bieten alle gängigen Schutzklassen an und können bei Bedarf auch Sonderanfertigungen herstellen. Gerne beraten wir Sie hierzu persönlich. Häufige IP Schutzarten, die bei uns angefragt werden, sind LED Industrieleuchten mit IP54, IP67 und IP69K.

Unsere LED Industrieleuchten mit 24V haben die Schutzklasse III und werden somit nur mit Schutzkleinspannung versorgt. Die Versorgungsspannung ist also so gering, dass keine Gefahr durch sie besteht. Neben der Schutzklasse III gibt es auch die Schutzklassen II für „schutzisoliert“ und Schutzklasse I für „geerdete Verbraucher“.

LED Leuchten mit 24V Versorgungsspannung sind die Regel im Maschinen- und Anlagenbau. In seltenen Fällen werden auch LED Industrieleuchten mit 230V eingesetzt. Der Vorteil bei 230V: Längere Kabelstrecken können zurückgelegt werden und eine zusätzliche Spannungsversorgung zu der Maschine ist realisierbar.

Zwei Abdeckungen werden häufig angefragt: Eine Kunststoffabdeckung (PMMA) und ESG (Einscheibensicherheitsglas). Die Art der Abdeckung hängt ebenfalls vom Einsatzort ab. Insbesondere die Brandschutzsicherheit spielt hier eine Rolle.

Für Leuchten im Industrieeinsatz ist ein besonderer Schutz notwendig: Gegen das Eindringen von Fremdkörpern (Kennziffer 1) und gegen das Eindringen von Wasser (Kennziffer 2). Wir bieten Industrieleuchten zu allen Schutzarten an entsprechend der DIN 40050 Teil 9 an. Hier gibt es verschiedene Abstufungen (IP), die sich auch auf den Preis auswirken. Dies ist Teil unserer Beratung.

Als LED Industrieleuchte bezeichnet man die gesamte Leuchte mit allen Bestandteilen. Die LED Industrielampe ist das Leuchtmittel, also die jeweilige Lampe, die eingesetzt wird. Die beiden Begriffe werden aber auch manchmal als Synonym genutzt.

Drei Vorteile der LED-Technologie bei Industrieleuchten

1. Lebensdauer

Durch ein abgestimmtes Wärmemanagement halten wir die vom LED-Hersteller angegebenen 60.000h Lebensdauer ein. Die Lebensdauer der LED gilt als abgelaufen, sobald die Lichtstärke unter 70 Prozent absinkt.

Die Leuchte fällt also nicht sofort aus, sondern die Leuchtintensität nimmt ab. Im 3-Schichtbetrieb über fünf Tage pro Woche erreichen wir somit eine Leuchtstärke von über 70 % für 9,6 Jahre.

In der Regel überleben die Leuchten damit die Anlage, in der sie installiert sind.

Lebensdauer und Temperatur einer LED Leuchte
Farbtreue bei LED Industrieleuchten

2. Farbtreue

Für einen klaren Blick am Einsatzort spielt die Farbtreue eine wesentliche Rolle. Hier stellt sich zunächst die Frage, ob ein Weiß oder eine Mehrfarbigkeit (RGBW Leuchten) gefordert ist. Die Farbtreue ist ein wesentlicher Vorteil bei LEDs.

Mit einem CRI >80 erfüllen wir den im Maschinen- und Anlagenbau geforderten Farbwiedergabeindex. Die Wellenlänge befindet sich im Bereich zwischen 400nm und 800nm.

3. Abstrahlwinkel

LEDs liefern ein gleichmäßiges und flimmerfreies Licht. Dadurch werden die Augen weniger beansprucht. Man ermüdet deutlich langsamer. Der Abstrahlwinkel beträgt 120 Grad, sofern nicht anders angegeben. Die Leuchtkraft wird über viele kleine LEDs erzeugt und nicht nur über eine einzige Lichtquelle.

So entstehen viel weniger Schatten, etwa von der Hand bei der Ausführung eines Arbeitsschrittes. Hierdurch entstehen weniger Fehler im Arbeitsalltag.

Abstrahlwinkel einer LED Industrieleuchte

HELUKABEL News

Sie möchten spannende Insights rund um HELUKABEL? Dann melden Sie sich für den HELUKABEL Newsletter an.

anmelden
Bitte prüfen Sie Ihren Posteingang, wir haben Ihnen eine E-Mail zur Anmeldebestätigung gesendet. Nach dem Klick auf den Link in der E-Mail, ist Ihre Anmeldung abgeschlossen.
Ein Fehler ist aufgetreten, bitte erneut versuchen.
Sorry, we were unable to handle your request. Please contact us by Mail if this problem persists.