Markus Steib
mag Bewegung an der frischen Luft

WER IST AD36 WIRKLICH? WIR HABEN IHN FÜR SIE BEFRAGT.
Berge oder Meer?
Kommt auf den Urlaub drauf an, gehe gerne an beide Orte.
Klassik oder Rock?
Eher Rock, aber höre eigentlich jede Musikrichtung
Bier oder Wein?
Ganz klar das Bier ;-)
Das Wasser lieber mit oder ohne?
Ohne nur zum Waschen
Lieber den salzigen oder den süßen Snack?
Von beidem ein wenig passt immer
Tee oder Kaffee?
Weder noch, als Heißgetränk im Winter nur der Glühwein
Stadt oder Land?
Bin aus der städtischen Gegend aufs Land gezogen.
Waldlauf oder Fitnessstudio?
Ganz klar die Bewegung an der frischen Luft
Dusche oder Wanne?
Wir haben nur eine Dusche, aber in die Wanne würde ich eh nicht gehen.
Fenster- oder Gangplatz?
Da entscheidet meine Frau ;-)
Auto oder Fahrrad?
Ich fahre mit beidem sehr gerne :-)
Buch oder DVD?
Da bevorzuge ich die DVD, wobei das mit den Streaming Diensten auch nicht mehr aktuell ist.
Fisch oder Fleisch?
Hier will ich mich nicht entscheiden. Ich esse beides sehr gerne.

Kontaktdaten
E-Mail: markus.steib@helukabel.de
Mobil: +49 171 / 6068436