Dominik Riedl

braucht regelmäßig Auslauf

Portrait of Dominik Riedl

Wer ist AD44 wirklich? Wir haben ihn für Sie befragt.

Berge oder Meer?
Die Mischung macht es, erst ein paar Tage auspowern und dann am Meer entspannen.

Klassik oder Rock?

Mit leichtem Rock Antenne Hintergrundrauschen bin ich schon zufrieden.

Bier oder Wein?

Warum nicht beides? Kommt auf die Location an, im Bierzelt lieber Bier und in der Toskana lieber Wein.

Das Wasser lieber mit oder ohne?
Da bin ich unkompliziert, mit gutem Leitungswasser bin ich schon zufrieden.

Lieber den salzigen oder den süßen Snack?
Egal ob süß oder salzig, widerstehen kann ich nur selten.

Tee oder Kaffee?
Kaffee, außer mich sucht eine schlimme Männergrippe heim, dann trinke ich sogar Tee.

Stadt oder Land?
Land; zum Erkunden im Urlaub darf es aber auch gerne eine Großstadt wie Shanghai, Manila, Rom, Berlin oder Barcelona sein.

Waldlauf oder Fitnessstudio?
Nach einigen „Anlaufproblemen“ laufe ich seit einem Jahr durchgängig 3-mal die Woche und siehe da, jetzt macht es sogar Spaß.

Dusche oder Wanne?
Duschen, aber im Winter nach einer Runde laufen darf es auch die Wanne sein.

Fenster- oder Gangplatz?
Kommt auf die Aussicht an :-)

Camping oder all inclusive?
Ich brauche Auslauf, aber auf den Komfort will ich auch nicht verzichten.

Auto oder Fahrrad?
Mit dem Ziel Biergarten oder Eisdiele darf es auch das Fahrrad sein.

Buch oder DVD?
Was sind Bücher und DVD´s?

Kochen oder sich bekochen lassen?
Wie beim Autofahren bin ich ein schlechter Beifahrer, daher koche ich lieber selbst.

Fisch oder Fleisch?
Esse ich beides gerne.

Einsatzgebiet Dominik Riedl

Kontaktdaten

E-Mail: dominik.riedl@helukabel.de

Mobil: +49 171 / 6336070

Zurück