Die Spezialisten unter den Kabeln

Wie HELUKABEL für besondere Anforderungen kundenindividuelle Lösungen entwickelt

Spezialkabel

Die Abteilung „Spezialkabel“ bei HELUKABEL entwickelt und realisiert für jede noch so ausgefallene und anspruchsvolle Anwendung die passende Lösung.

Mehr als 33.000 Artikel umfasst unser Lagerportfolio an Kabeln, Leitungen und Zubehör – und dennoch gibt es viele Fälle, in denen keiner davon den individuellen Anforderungen unserer Kunden genügt. Doch kein Problem: Mit der Abteilung „Spezialkabel“ hat HELUKABEL erfahrene Expertinnen und Experten im Haus, die für jede noch so ausgefallene und anspruchsvolle Anwendung die passende Lösung entwickeln und realisieren.

Was genau ist eigentlich ein Spezialkabel? „Im Grunde umfasst dieser Begriff alle Produkte, die nicht im Katalog stehen“, erklärt Reiner Breckle, Leiter Spezialkabel bei HELUKABEL. Intern ist seine Abteilung auch unter dem Namen Sonderleitungen bekannt – oder kurz „SoLei“. „Dabei kann es sich um ganz banale Abweichungen handeln wie etwa eine andere Farbgebung oder einen Aderquerschnitt, den wir so nicht im Sortiment haben. Am spannendsten ist es jedoch, wenn wir komplexe technische Herausforderungen für ganz bestimmte Anwendungen lösen müssen.“

Geht eine Kundenanfrage nach einem Spezialkabel direkt oder über den Außendienst bei Reiner Breckle und seinem Team ein, wird diese zuerst geprüft. „Wichtig hierfür ist es, die Einsatzbedingungen beim Anwender genau zu kennen“, erläutert Breckle. „Welchen Temperaturen und Belastungen ist das Kabel ausgesetzt, wird es fest verlegt oder bewegt es sich, mit welchen Medien kommt es in Kontakt?“ Diese und viele weitere Fragen klären die SoLei-Experten in enger Abstimmung mit dem Kunden.

Auf Flughäfen rund um die Welt sorgen Sonderleitungen von HELUKABEL für eine zuverlässige Bodenversorgung der Flugzeuge. (©Cavotec S.A.)
Auf Flughäfen rund um die Welt sorgen Sonderleitungen von HELUKABEL für eine zuverlässige Bodenversorgung der Flugzeuge. (©Cavotec S.A.)

Hochmoderne Produktions- und Testkapazitäten

Mit dieser Vortriebsmaschine können Erdkabel – etwa für die Stromversorgung – unterirdisch und ohne Gräben verlegt werden. Eine speziell angefertigte Hybridleitung von HELUKABEL macht’s möglich. (©Herrenknecht)
Mit dieser Vortriebsmaschine können Erdkabel – etwa für die Stromversorgung – unterirdisch und ohne Gräben verlegt werden. Eine speziell angefertigte Hybridleitung von HELUKABEL macht’s möglich. (©Herrenknecht)

In seinen Produktionswerken besitzt HELUKABEL alle technischen Möglichkeiten, die für die Herstellung anspruchsvoller und komplexer Sonderlösungen benötigt werden. Die gefertigten Leitungen werden zunächst im eigenen Prüflabor und anschließend unter realen Einsatzbedingungen auf Herz und Nieren getestet. „Oft kommt es in der Praxis zu Störfaktoren, die vorher nicht absehbar waren“, skizziert Breckle. „Dann nehmen wir Veränderungen vor, bis unsere Lösung wirklich alle Anforderungen einwandfrei erfüllt. Unser Ziel ist es, bei jedem Produkt höchstmögliche Qualität und verlässliche Reproduzierbarkeit sicherzustellen.“

Aber auch nachdem ein Spezialkabel erfolgreich in Betrieb genommen wurde, ist die Arbeit für die Abteilung Sonderleitungen noch nicht beendet. Denn häufig entwickelt sich die jeweilige Anwendung mit der Zeit weiter, so dass wiederum Anpassungen an den eingesetzten Kabeln notwendig werden. „Für viele Kunden sind wir deshalb nicht nur Lieferant, sondern langfristiger Partner, der in viele Entscheidungen mit einbezogen wird.“ Das Know-how und die Erfahrung aus mehr als 40 Jahren erfolgreicher Unternehmensgeschichte sind dabei ein schlagkräftiges Argument für HELUKABEL.

Für jede Anwendung die optimale Lösung

Die Ergebnisse dieser besonderen Zusammenarbeit reichen von klein und unscheinbar bis riesengroß und spektakulär: „Unsere Sonderleitungen sind beispielsweise in Drehleitern von Feuerwehrfahrzeugen, in Kanalrobotern, Tunnelbohrmaschinen, auf Ölplattformen oder in Windkraft- und Biogasanlagen zu finden“, berichtet Breckle. So unterschiedlich wie die jeweiligen Anwendungsfälle sind auch die Anforderungen, welche die Kabel dabei erfüllen müssen. „Das macht unseren Job so spannend und abwechslungsreich“, fasst der Abteilungsleiter zusammen. „Letztlich gibt es fast nichts, was wir nicht können – und davon profitieren natürlich unsere Kunden, denen wir für jede Anwendung die passende Lösung bieten.“

Die HELUPOWER REFLECT leuchtet im Dunkeln und unterstützt damit Rettungskräfte bei ihrer Arbeit – auch sie ist ein erfolgreiches Projekt der Abteilung Sonderleitungen von HELUKABEL. (©Ralf Kreuels)
Die HELUPOWER REFLECT leuchtet im Dunkeln und unterstützt damit Rettungskräfte bei ihrer Arbeit – auch sie ist ein erfolgreiches Projekt der Abteilung Sonderleitungen von HELUKABEL. (©Ralf Kreuels)
Zurück