Langlebige Anschlusskabel für bewegliche Monitore

Ein Klinikbetreiber in Oberfranken stattete 225 Patientenbetten mit neuen beweglichen Monitoren aus – diese hielten jedoch aufgrund einer minderwertigen Verkabelung den Belastungen des Alltags nicht stand. HELUKABEL nahm das Problem unter die Lupe – und schaffte mit einem deutlich zugfesteren und damit langlebigeren Kabeltyp Abhilfe, der eigentlich für den bewegten Einsatz bei Bedienpanels an Maschinen gedacht ist.

HELUKAT500 IND EXTRAFLEX patch cable

Das Patchkabel HELUKAT500 IND EXTRAFLEX überzeugt als Anschlusskabel für bewegliche Monitore durch bessere Zugbelastbarkeit und Flexibilität. (Quelle: HELUKABEL)

Dreh- und schwenkbare Monitore finden sich in den unterschiedlichsten Anwendungen: etwa als Bedienterminals im Maschinen- und Anlagenbau, in Leitstellen und Kontrollräumen von Produktion und Logistik oder in der Medizin als Ausstattung von Operationssälen und Krankenzimmern. Im täglichen Einsatz sind die Geräte einigen Strapazen ausgesetzt. So ist beispielsweise die Verkabelung aufgrund der immer wieder auftretenden Zugbelastungen besonders anfällig für Beschädigungen.

Diese Erfahrung machte auch ein oberfränkischer Klinikbetreiber, der rund 225 Betten mit neuen schwenkbaren Patientenbildschirmen ausstattete. Der Fernsehmonitor ist für viele Patientinnen und Patienten während des Aufenthalts eine wichtige Ablenkung im Genesungsprozess und ein willkommener Zeitvertreib. Umso ärgerlicher, wenn das Gerät aufgrund eines Defekts nicht funktioniert.

Das Problem: Die vom Hersteller mitgelieferte Verkabelung entpuppte sich als minderwertig. Mit gerade einmal 3,3 Millimetern Außendurchmesser, nur 0,05 mm² Innenleiter und ohne jegliche Schirmung hielten die Anschlusskabel den Belastungen im Krankenhausalltag nicht stand. Aufgrund der Zugkräfte bei der Benutzung durch die Patienten gingen Kabel und Stecker nach kürzester Zeit kaputt und mussten von der Haustechnik immer wieder ausgetauscht werden. Ein erheblicher und unnötiger Zeit- und Kostenaufwand war die Folge.

Patientenfernseher im Krankenhaus
Bei einem Aufenthalt im Krankenhaus ist für viele Patientinnen und Patienten der Fernseher eine wichtige Ablenkung im Genesungsprozess und ein willkommener Zeitvertreib. (Quelle: DC Studio / Adobe Stock)

Zugbelastbarkeit rund dreimal so hoch

Um Abhilfe zu schaffen, wandten sich die Verantwortlichen an HELUKABEL. Der führende Anbieter von Kabeln und Leitungen empfahl dem Krankenhausbetreiber das Patchkabel HELUKAT500 IND EXTRAFLEX als neues Anschlusskabel. Dieses stammt eigentlich aus dem Maschinenbau und kommt dort unter anderem in beweglichen Bedienpanels zum Einsatz. Mit einem deutlich höheren – und damit normgerechten – Leitungsquerschnitt von 0,14 mm² bietet dieses eine rund dreimal so hohe Zugbelastbarkeit wie die bisher eingesetzte Lösung. Auch die Schirmung, deren eigentlicher Zweck die Verbesserung der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) ist, trägt zur Zugfestigkeit des Kabels bei. Damit sind Schäden und Geräteausfälle deutlich seltener, was den Reparatur- und Wartungsaufwand reduziert. Dank ihrer hervorragenden Flexibilität ist die Leitung auch für medizinische Deckenversorgungseinheiten oder andere mobile Anwendungen in verschiedenen Branchen ideal geeignet.

Detailaufnahme Patientenfernseher im Krankenhaus
Bei dreh- und schwenkbaren Bildschirmen ist die Verkabelung aufgrund der immer wieder auftretenden Zugbelastung besonders anfällig für Beschädigungen. (Quelle: HELUKABEL)
Zurück