Lebensmitteleinkauf per Mausklick

Intralogistik-Anbieter EDMCI stattet Ventilatoren für Kühllager mit HELUKABEL-Leitungen aus

Refrigerated warehouse from EDMCI

Der Einkauf von Lebensmitteln im Internet erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Nicht nur klassische Supermärkte und Discounter, sondern auch Online-Riesen wie Amazon liefern mittlerweile Nudeln, Gemüse, Milchprodukte oder Getränke flexibel und bequem bis an die Haustür. Doch damit das funktioniert, braucht es vielerorts eine komplett neue Infrastruktur.

Dieses Geschäftsfeld haben auch Anbieter von industriellen Automationslösungen für sich entdeckt. Überall auf der Welt realisieren sie für die Händler spezialisierte Lebensmittel-Verteilzentren, in denen mithilfe von Fördertechnik, Kommissioniersystemen und anderen Maschinen die meisten Prozesse ohne menschliches Zutun abgewickelt werden. Neben der Handhabung spielt in den Logistikzentren auch die richtige Aufbewahrung der Lebensmittel eine zentrale Rolle, da die meisten Artikel hier auch zwischengelagert werden.

Für jeden Artikel die optimale Lagerumgebung

Die Lagerung von Lebensmitteln ist äußerst komplex: Jeder Artikel muss bis zum Versand in einer für ihn geeigneten Umgebung aufbewahrt werden, um Schäden zu vermeiden: Während sich verpackte und konservierte Produkte etwa problemlos bei Raumtemperatur lagern lassen, sind für empfindliche, leicht verderbliche Waren spezielle Kühl- und Tiefkühlbereiche in der Logistik erforderlich. Obst und Gemüse wiederum müssen besonders schonend gelagert und transportiert werden, um die Qualität nicht zu beeinträchtigen.

Gerade Kühl- und Tiefkühllager benötigen für einen zuverlässigen Betrieb eine besondere technische Ausstattung: Zum Beispiel hochmoderne industrielle Kühlventilatoren, mit denen die Temperatur konstant auf genau den gewünschten Wert gebracht werden kann. „Hier kommen sogenannte Plenum-Axialventilatoren mit energieeffizienten EC-Motoren zum Einsatz“, erklärt Evan Pierce, Projektleiter bei Electrical Design and Motor Control (EDMCI). Das Unternehmen mit Sitz im US-amerikanischen Roseville, Kalifornien ist auf schlüsselfertige Komplettsysteme für Materialhandling und Intralogistik spezialisiert – und beliefert damit unter anderem die Lebensmittelindustrie. „Hohe Luftleistung und statischer Druck sind bei dieser Anwendung besonders wichtig, um eine konstante Kühlung sicherzustellen.“

Die Steuer- und Anschlussleitung TRAYCONTROL® 600-C von HELUKABEL ist sowohl für die offene Verlegung (TC-ER) als auch für den Betrieb mit bis zu 600 Volt Spannung zugelassen.
Die Steuer- und Anschlussleitung TRAYCONTROL® 600-C von HELUKABEL ist sowohl für die offene Verlegung (TC-ER) als auch für den Betrieb mit bis zu 600 Volt Spannung zugelassen. (Quelle: EDMCI)
TRAYCONTROL Leitung von Helukabel für EDMCI
Der Kupfergeflechtschirm der TRAYCONTROL®-Leitungen schützt die empfindliche Elektronik verlässlich vor EMV-Störungen und ist zugleich flexibel genug, damit die Leitungen in engen Kabelführungen verlegt werden können. (Quelle: EDMCI)

Energie und Steuersignale für verlässliche Kühlung

Für die Stromversorgung dieser Hochleistungslüfter verwendet EDMCI die TRAYCONTROL® 600-C, eine geschirmte, mehradrige Steuer- und Anschlussleitung von HELUKABEL. Diese ist sowohl für die offene Verlegung (TC-ER) als auch für den Betrieb mit bis zu 600 Volt Spannung zugelassen. Zudem ist sie in einem großen Temperaturbereich von -40 bis +105 Grad Celsius einsetzbar. Obwohl die Leitung nicht in direktem Kontakt mit verderblichen Lebensmitteln steht, war der zusätzliche Bonus der ECOLAB®-Zulassung ein weiterer Grund, es für diese Anwendung auszuwählen.

Für die präzise Steuerung der Ventilatoren kommen ebenfalls Leitungen vom Typ TRAYCONTROL® 600-C zum Einsatz. Ihr Kupfergeflechtschirm mit 85 Prozent Bedeckung schützt die empfindliche Elektronik verlässlich vor EMV-Störungen. Gleichzeitig ist er flexibel genug, damit die Leitungen in engen Kabelführungen verlegt werden können.

Hohe Produktverfügbarkeit an jedem Standort

Da EDMCI bei Projekten mit mehreren Standorten überall dieselben Produkte einsetzt, entschied man sich nicht nur aus technischen Gründen für die TRAYCONTROL® 600-Serie von HELUKABEL. Auch die hohe Lagerverfügbarkeit und Produktqualität sowie die erforderlichen Zulassungen – etwa beim Brandschutz oder den UL-Kennzeichnungen – überzeugten die Verantwortlichen.

Ein weiterer wichtiger Faktor waren der schnelle Kundendienst von HELUKABEL sowie der lokale und internationale technische Support, der zu einem zuverlässigen Betrieb der Anlagen beiträgt. „Unser weltweites Logistiknetzwerk stellt zudem sicher, dass die Kabel und Leitungen, die für Betrieb, Wartung und Instandhaltung benötigt werden, jederzeit schnell verfügbar sind“, ergänzt Ralf Jung, Regional Sales Director bei HELUKABEL. „Ganz gleich, wo sich das jeweilige Lebensmittel-Verteilzentrum befindet.“

Evan Pierce von EDMCI und Ralf Jung von Helukabel
v.l.: Evan Pierce, Projektleiter bei Electrical Design and Motor Control (EDMCI), und Ralf Jung, Regional Sales Director bei HELUKABEL. (Quelle: EDMCI)

Über EDMCI

EDMCI Logo

Electrical Design and Motor Control Inc. ist ein Full-Service-Anbieter für die Integration von Handlings- und Automationssystemen in der Intralogistik. Das Unternehmen verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung und hat mehr als 3.000 Projekte für einen breit gefächerten Kundenstamm realisiert – von der Distribution über die Lebensmittelverarbeitung bis zur Flaschenabfüllung. Weitere Informationen finden Sie unter www.edmci.com .

Zurück