Ein Rundum-Schutz für unter Tage

HELUKABEL unterstützt Hersteller von Sicherheitssystemen bei der Ausrüstung von Bergbaufahrzeugen

Die Arbeit im Bergbau ist seit jeher besonders gefährlich. Zwar sind die Sicherheitsvorkehrungen heute deutlich umfassender als früher, und den Bergleuten steht wesentlich mehr Schutzausrüstung zur Verfügung. Dennoch gehören Risiken wie Einstürze, Brände, Explosionen, Staub und laute Geräusche nach wie vor zum Alltag. Zudem sind Bergwerksschächte heute größer als je zuvor. Dies ermöglicht zwar auch den Einsatz von größerem Gerät wie etwa Bulldozern, Frontladern, geländegängigen Muldenkippern und Kränen. Durch die engen und unübersichtlichen Platzverhältnisse ist die Unfallgefahr jedoch permanent hoch.

360-Grad-Sichtfeld mit Kameras und Sensoren

Um dem entgegenzuwirken, setzen Betreiber auf immer ausgefeiltere Sicherheitssysteme mit Kameras, Monitoren, Abstands- und Näherungssensoren. Die Geräte können an der Front, den Seiten und am Heck von Minenfahrzeugen angebracht werden, so dass der Fahrer ein 360-Grad-Sichtfeld hat. Sie warnen zum Beispiel, wenn eine Tür nicht geschlossen ist, sich Objekte außerhalb des Fahrzeugs befinden oder der Sicherheitsgurt nicht angelegt ist. Bei Bedarf kann das System auch die Bremsen betätigen oder das Fahrzeug abstellen. So unterstützt die Technologie den Fahrer dabei, die Maschine sicher zu bedienen. Die Leitungen, welche die einzelnen Komponenten der Sicherheitstechnik miteinander verbinden, müssen den rauen Umgebungsbedingungen und den mechanischen Belastungen im Bergbau zuverlässig standhalten – denn sie sind meistens an der Außenseite des Fahrzeugs verlegt. Für diese anspruchsvolle Aufgabe wandte sich ein Hersteller solcher Systeme an HELUKABEL. Aus dem umfangreichen Produktportfolio des Spezialisten für elektrische Verbindungstechnik war die flexible, UL/CSA-zugelassene Steuerleitung MEGAFLEX 500-C für diese besondere Anwendung am besten geeignet.

Minenfahrzeug
HELUKABEL hat einen Hersteller von Sicherheitssystemen bei der Ausrüstung von Bergbaufahrzeugen unterstützt. (Quelle: wirestockc / Envato Elements)
Minenfahrzeug im Bergbau
(Quelle: AdobeStock / Peruphotoart)
Minenfahrzeug
(Quelle: AdobeStock / Daniel Jędzura)

Die folgenden Anforderungen galt es zu erfüllen:

  • Da die Sicherheits- und Gesundheitsrisiken bei einem Brand in Bergwerken besonders hoch sind, müssen die Leitungen raucharm und halogenfrei sein. Im Brandfall sind die Mitarbeiter in den beengten Räumen dadurch deutlich weniger Rauch und giftigen Gasen ausgesetzt.
  • Herabfallende Trümmer können bei einem Aufprall auf das Fahrzeug die Leitungen beschädigen und Unterbrechungen oder Kurzschlüsse verursachen. Die verbauten Leitungen müssen daher widerstandsfähig gegen Stöße mit bis zu 20 Joule Energie sein.
  • Um Störungen der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) zu vermeiden, kommen für diese Anwendung nur geschirmte Leitungen in Frage. Schließlich können elektrisches Rauschen und daraus resultierende Störungen die Signalübertragung hemmen, wodurch das Sicherheitssystem nicht mehr zuverlässig arbeiten kann. Das Risiko für Kollisionen oder Unfälle wäre damit deutlich höher.
  • Die Bergbaufahrzeuge werden zwar hauptsächlich unter Tage eingesetzt, aber gelegentlich auch im Freien geparkt. UV-Beständigkeit ist deshalb ein wichtiges Kriterium, damit die Leitungen durch direkte Sonneneinstrahlung nicht beschädigt werden.
  • Im Bergwerk kommen die Fahrzeuge mit Kies, Schmutz und anderen abrasiven Materialien in Kontakt. Die verwendeten Leitungen müssen daher auch beständig gegen Abrieb sein und einen dicken, robusten Außenmantel besitzen.

Eine Lösung für den weltweiten Einsatz

Die MEGAFLEX 500-C erfüllt nicht nur alle Anforderungen des Herstellers, sondern ist auch hoch flammwidrig, öl- und fettbeständig, ozonbeständig und enthält kein Silikon. Der Temperaturbereich von -40°C bis 80°C ist ebenfalls mehr als ausreichend. Und mit einer Zugfestigkeit von fast 14 N/mm² ist die Leitung auch für den Einsatz unter widrigen Bedingungen bestens geeignet.

Der Hersteller unterstützt Bergbauunternehmen auf der ganzen Welt – daher kommen auch die Leitungen in Fahrzeugen in verschiedenen Ländern zum Einsatz. Um die jeweils notwendigen Zulassungen für die Leitungen zu erhalten, arbeitete das Unternehmen ebenfalls mit HELUKABEL zusammen – und das mit Erfolg: Die MEGAFLEX 500-C ist mittlerweile weltweit für die Nutzung in den Näherungssystemen zugelassen.

Zurück