Wie wähle ich das richtige Leitermaterial für Kabel und Leitungen aus?

Von Kupfer über Aluminium bis zu optischen Fasern: Hier erfahren Sie, wie sich die verschiedenen Leitermaterialien in Kabeln und Leitungen voneinander unterscheiden.

Cable Art Images

Kupfer, Aluminium – oder doch Lichtwellenleiter? Die Auswahl des richtigen Leitermaterials ist für die Anwender von Kabeln und Leitungen oft nicht leicht.

Kupfer als Leitermaterial

Um als elektrischer Leiter in Kabeln und Leitungen Energie, Signale oder Daten zu übertragen, kommen verschiedene Materialien in Frage.
Das bekannteste und am häufigsten verwendete ist Kupfer (Cu): Dieses Metall weist eine hohe Leitfähigkeit auf und lässt sich gut verarbeiten. Zudem ist es flexibel, zugfest und vergleichsweise kostengünstig. Das macht es für eine Vielzahl von Anwendungen zur optimalen Wahl. Der Leiter besteht entweder aus einem einzelnen Draht oder aus mehreren Drähten, die miteinander zu einer sogenannten Litze verbunden werden. Kupfer lässt sich auch beispielsweise verzinnen, um es beständiger gegen Korrosion zu machen, oder vernickeln, um den Temperaturbereich zu erhöhen.

Aluminium als Leitermaterial

Auch Aluminium (Al) kommt als Leitermaterial häufig zum Einsatz. Der größte Vorteil dieses Werkstoffs ist, dass er deutlich leichter ist als Kupfer. Allerdings ist die Leitfähigkeit im Vergleich zu Kupfer schlechter – um die gleiche Menge Strom zu übertragen, braucht es einen größeren Leiterquerschnitt. Zudem ist die Flexibilität von Aluminiumdrähten geringer, wodurch sie schneller brechen können. Für bewegte Anwendungen sind sie daher schlecht geeignet. Aluminium wird oft in Energieverteilungskabeln und Mittelspannungskabeln eingesetzt, wo auch das Gewicht eine wichtige Rolle spielt.

Silber, Gold und Stahl als Leitermaterial

Das Material mit der höchsten elektrischen Leitfähigkeit ist Silber (Ag). Die Kosten für dieses Metall liegen jedoch ein Vielfaches über denen für Kupfer. Deshalb wird Silber in der Regel nur für spezielle Anwendungen eingesetzt, in denen besondere Leistung und Effizienz gefragt sind – etwa im High-End-Audiobereich.

Eine weitere Option für Audiokabel sind versilberte Kupferleiter, die ebenfalls durch eine hohe Leitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit überzeugen.

Gold (Au) wird als Leitermaterial übrigens nicht verwendet. Zusätzlich zu seinem hohen Preis weist es auch eine schlechtere Leitfähigkeit auf als Silber oder Kupfer.

Ebenfalls ein auf den ersten Blick wenig geeignetes Leitermaterial ist Stahl – denn auch dessen Leitfähigkeit ist verglichen mit Kupfer oder Aluminium deutlich geringer. Dafür ist das Material aber extrem stark und zugfest. Deshalb wird Stahl etwa in militärischen Anwendungen sowie in der Luft- und Raumfahrt eingesetzt, oft in Kombination mit anderen Materialien wie beispielsweise Aluminium.

Welches Leitermaterial ist das Beste?

Welches Leitermaterial das Beste ist, hängt also stark von der jeweiligen Anwendung und den dort herrschenden Gegebenheiten ab. Diese gilt es genau zu kennen, um die Vor- und Nachteile jedes Werkstoffs sorgsam abwägen zu können.

Natürlich spielen auch andere Merkmale des Kabels wie etwa die Verseilung, der Querschnitt oder die Isolations- und Mantelmaterialien eine wichtige Rolle. Das Beste ist daher, sich bei der Auswahl von Kabeln und Leitungen fachmännisch beraten zu lassen. Nur so ist sichergestellt, dass die Leitung alle Anforderungen, die in der Praxis an sie gestellt werden, zuverlässig erfüllt.

Christian Dettmer Porträt
Christian Dettmer ist Leiter der Technik bei HELUKABEL

Lichtwellenleiter als Leitermaterial

Zusätzlich zu all diesen metallischen Leitern gibt es auch optische Fasern, sogenannte Lichtwellenleiter (LWL). Diese eignen sich für die Übertragung von Signalen durch Licht bei hohen Geschwindigkeiten. Sie bestehen aus einem Kern aus Quarzglas- oder Kunststofffasern. Letztere sind flexibler und lassen sich dadurch besser biegen. Der Kern ist von einem optischen Mantel umgeben, dem sogenannten Cladding. Die Lichtsignale werden zwischen Kern und Mantel reflektiert und so mit hoher Geschwindigkeit übertragen. Lichtwellenleiter kommen in einer Vielzahl von Anwendungen zum Einsatz, etwa in der Telekommunikation, der Medizin oder der Luft- und Raumfahrt.
Strom lässt sich mit ihnen jedoch nicht übertragen.

Sie haben Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter.

HELUKABEL News

Sie möchten spannende Insights rund um HELUKABEL? Dann melden Sie sich für den HELUKABEL Newsletter an.

anmelden
Bitte prüfen Sie Ihren Posteingang, wir haben Ihnen eine E-Mail zur Anmeldebestätigung gesendet. Nach dem Klick auf den Link in der E-Mail, ist Ihre Anmeldung abgeschlossen.
Ein Fehler ist aufgetreten, bitte erneut versuchen.
Sorry, we were unable to handle your request. Please contact us by Mail if this problem persists.

Zurück