Unser Engagement für mehr Nachhaltigkeit

Wie die HELUKABEL Gruppe ihren ökologischen Fußabdruck aktiv minimiert

Symbolbild für Nachhaltigkeit

Verantwortung für nachfolgende Generationen hat für HELUKABEL als Familienunternehmen eine ganz besondere Bedeutung. Aus diesem Grund spielt auch das Thema Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle – und das in vielerlei Hinsicht: Der Spezialist für elektrische Verbindungstechnik beliefert unter anderem die Solar- und Windkraftindustrie und bietet Kabel und Leitungen für die E-Mobilität. Damit unterstützt das Unternehmen Kunden dabei, umweltfreundliche Technologien und erneuerbare Energien zu nutzen – ein wichtiger Schritt im Kampf gegen den globalen Klimawandel.

Doch auch im eigenen Haus tut HELUKABEL einiges dafür, um seinen ökologischen Fußabdruck so gering wie möglich zu halten: Einen großen Teil der elektrischen Energie, die für Produktion, Logistik und Büros benötigt wird, erzeugt das Unternehmen auf saubere Weise mit eigenen Photovoltaik-Anlagen. Das 2021 eröffnete Verwaltungsgebäude am Hauptsitz Hemmingen erfüllt höchste Standards in Sachen Energieeffizienz – und auch im vollautomatischen Logistikzentrum sorgen hochmoderne Antriebstechnik und elektrische Flurförderzeuge für einen nachhaltigen Betrieb. Der Maschinenpark im Fertigungswerk Windsbach zählt zu den fortschrittlichsten seiner Art. Maschinen und Anlagen werden regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht, um den Energieverbrauch zu minimieren.

In der Fertigung werden sämtliche eingesetzten Materialien möglichst sparsam verwendet. Abfälle werden mit einer Quote von 96 Prozent getrennt und, wo technisch möglich, wiederverwendet. Dies betrifft etwa den wertvollen Rohstoff Kupfer, aber auch die als Isolations- und Mantelmaterialien genutzten Kunststoffe. Geschlossene Kühlwasser- und Abwärmesysteme in der Produktion ermöglichen deutliche Einsparungen beim Wasser- und Energieverbrauch. So dient beispielsweise die Wärme von Kompressoren und Extruderanlagen in den kalten Monaten als Heizung für die Werkshalle.

Für seine Kabeltrommeln, die zum Großteil aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz bestehen, bietet HELUKABEL ebenfalls ein Recyclingkonzept an: Leere Trommeln holt das Unternehmen kostenlos bei seinen Kunden ab und verwendet diese so oft wie möglich wieder. Am Ende ihrer Nutzungsdauer werden die Trommeln umweltgerecht recycelt. Dies trägt ebenfalls zur Einsparung von Ressourcen bei.

Nachhaltiges Denken bedeutet für HELUKABEL aber auch soziale Verantwortung: Seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bietet das Unternehmen zahlreiche Vorteile wie etwa die Nutzung eines JobRads sowie ein kostenloses Sport- und Physiotherapieangebot im eigenen Fitnessstudio. In Hemmingen und Umgebung engagiert sich HELUKABEL auf vielfältige Weise für die Region – zum Beispiel durch Schulpartnerschaften oder die Unterstützung von Sportvereinen. Ähnliche Initiativen gibt es auch von vielen internationalen Tochtergesellschaften in ihren jeweiligen Heimatländern. So trägt die gesamte Unternehmensgruppe dazu bei, das Thema Nachhaltigkeit bei HELUKABEL kontinuierlich voranzubringen.

Seit 2019 wird HELUKABEL durch EcoVadis, den weltweit größten Anbieter von Nachhaltigkeitsratings für Unternehmen, bewertet – und das mit stetig steigender Punktzahl. 2024 erreichte HELUKABEL den EcoVadis-Status „committed“. Das Umweltmanagementsystem von HELUKABEL ist zudem nach DIN EN ISO 14001 zertifiziert. Mehr darüber erfahren Sie hier .

Sie haben weitere Fragen zum Thema Nachhaltigkeit bei HELUKABEL? Unser Team steht Ihnen unter compliance@helukabel.de gerne zur Verfügung!

Zurück