Entlastung für Mitarbeiter und mehr Effizienz

Neuer Cobot für HELUKABEL-Produktionswerk Windsbach

Cobot im Werk in Windsbach

Das HELUKABEL-Produktionswerk im fränkischen Windsbach ist schon jetzt eines der modernsten seiner Art – und nun investiert der Standort weiter in die Automatisierung seiner Fertigungsprozesse: Seit kurzem unterstützt ein Cobot – ein kollaborativer Roboter – die Mitarbeiter in der Flechterei bei der Bestückung der Fachautomaten.

Das Schirmungsmaterial, mit dem viele der bei HELUKABEL hergestellten Kabel und Leitungen umflochten werden, wird auf großen Trommeln angeliefert. Für die weitere Verarbeitung muss es zunächst auf kleinere Spulen umgewickelt werden, mit denen die Flechtautomaten bestückt werden. Die leeren Spulen müssen dafür in die Wickelmaschine eingelegt und befüllt wieder entnommen werden – eine monotone Arbeit, die bislang von Hand erledigt wurde. Der Roboter übernimmt diese Schritte nun vollautomatisch – sehr zur Freude der Mitarbeiter, die sich dadurch auf andere, anspruchsvollere Aufgaben konzentrieren können.

Detailaufnahme Cobot

„Das manuelle Handling der Spulen war nicht nur eintönig, man kam bei höheren Produktionsgeschwindigkeiten auch kaum hinterher“, beschreibt Projektleiter Peter Bluhm. „Mit dem neuen Cobot kann unser Team in der Flechterei nicht nur ergonomischer, sondern auch effizienter arbeiten.“ Ein Magazin mit 200 Spulen dient als Puffer, um Stillstandzeiten zu reduzieren und so die Produktivität zu erhöhen. Die befüllten Spulen stapelt der Roboter auf einer Palette, von der aus die Mitarbeiter bequem die verschiedenen Flechtautomaten bestücken können. Ein TÜV-zertifiziertes Sicherheitssystem ermöglicht den Einsatz des Cobots ohne zusätzliche Schutzvorrichtung.

„Durch die Automatisierung dieses Arbeitsschritts können wir deutlich Zeit und Aufwand einsparen“, erklärt Bluhm, „ganz im Sinne unseres Lean-Management-Gedankens.“ Weitere Investitionen in Automation und Digitalisierung sind in Windsbach bereits geplant – schließlich soll das HELUKABEL-Werk auch in Zukunft zu den modernsten seiner Art zählen.

In unserem Video können Sie den Cobot in Aktion sehen:

Zurück