Solarleitungen für Agri-PV-Anlagen
Die Nutzung von landwirtschaftlichen Gebäuden und Freiflächen für Photovoltaik – kurz Agri-PV genannt – liegt im Trend. Das hat auch Big Dutchman erkannt: Der weltweit aktive Spezialist für Stall- und Fütterungsanlagen installiert für seine Kunden seit einiger Zeit auch Solarmodule und kombiniert diese für mehr Effizienz mit passgenauen Batteriespeichersystemen. Kabel und Leitungen von HELUKABEL tragen dazu bei, dass die Anlagen auch unter den rauen Bedingungen in der Landwirtschaft zuverlässig funktionieren.
Die Weltbevölkerung wächst, und mit ihr der Bedarf an Nahrungsmitteln: Aktuelle Prognosen gehen davon aus, dass im Jahr 2050 knapp zehn Milliarden Menschen auf der Erde leben werden, also rund 20 Prozent mehr als heute. Sie alle zu ernähren, wird für die globale Gemeinschaft immer mehr zur Herausforderung – insbesondere für die Landwirtschaft, die für die Herstellung eines Großteils der benötigten Nahrungs- und Tierfuttermittel verantwortlich ist.
Aus diesem Grund ist die Branche stets auf der Suche nach Lösungen, um ihre Effizienz und Produktivität zu steigern. Die richtige technische Ausstattung ist hierfür unverzichtbar – und diese ist das Spezialgebiet von Big Dutchman: Das Unternehmen ist einer der weltweit führenden Hersteller von Fütterungsanlagen und Stalleinrichtungen für die moderne Tierhaltung. 1938 in den USA gegründet, befindet sich der Hauptsitz mittlerweile im niedersächsischen Vechta-Calveslage. Weltweit beschäftigt Big Dutchman mehr als 3.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an über 30 Standorten.
Portfolio erweitert
Unter dem Produktnamen SunFarm installiert Big Dutchman für seine Kunden Photovoltaikanlagen auf Stallgebäuden und Freiflächen.
Das erste Produkt, das Big Dutchman damals auf den Markt brachte, war eine automatische Fütterungsanlage für Geflügel. Über die Jahre kamen weitere Lösungen für die Legehennenhaltung, die Geflügelmast und die Schweinehaltung hinzu. Neue Geschäftsfelder erschließt Big Dutchman mittlerweile in der Insektenzucht und im Gewächshausbau – und auch über die Erzeugung und Nutzung von erneuerbarer Energie in der Landwirtschaft macht man sich in Calveslage seit einiger Zeit Gedanken. Schließlich gilt die sogenannte Agri-PV, also die Nutzung landwirtschaftlicher Flächen und Gebäude für die Photovoltaik, als bedeutender Trend in der Energiewende.
„Landwirtschaftsbetriebe sind für die Erzeugung von Solarenergie ideal geeignet, da hier in der Regel große Flächen zur Verfügung stehen“, beschreibt Nils Neugebauer, Produktmanager Photovoltaik & Batterien bei Big Dutchman. „Mit unseren Systemen SunFarm und SunBox bieten wir unseren Kunden Lösungen sowohl für die Energiegewinnung als auch -speicherung. Die Kombination aus beidem ermöglicht ihnen, einen möglichst hohen Anteil ihres Eigenbedarfs zu decken und ihre Stromkosten zu minimieren.“
Batteriespeicher erhöhen die Flexibilität
Unter dem Produktnamen SunFarm installiert Big Dutchman für seine Kunden Photovoltaikanlagen auf Stallgebäuden und Freiflächen. Zum Einsatz kommen dabei hochwertige Komponenten, die besonders gut für die raue Umgebung in der Landwirtschaft geeignet sind. Noch rentabler werden die Anlagen durch Hinzufügen einer sogenannten SunBox: Dabei handelt es sich um stationäre Batteriespeicher, die etwa als Schrank- oder Containerlösung ausgeführt sind. Landwirte können damit den selbst erzeugten Strom zwischenspeichern und nach Bedarf nutzen – auch dann, wenn die Sonne nicht scheint. Das spart Kosten und erhöht die Unabhängigkeit von der öffentlichen Netzversorgung.
Ein großer Vorteil des SunBox-Systems ist seine hohe Flexibilität: Die Batteriespeicher sind modular aufgebaut und können parallelgeschaltet werden. So lassen sich Speicherkapazitäten von wenigen Kilowattstunden bis hin zu 20 Megawattstunden realisieren. Ein intelligentes Managementsystem steuert und überwacht die Ladung und Entladung der einzelnen Module und sorgt so für eine optimale Auslastung. „Außerdem hat der Nutzer mit unserer App alle wichtigen Daten wie Ladezustand und Energiefluss jederzeit am Smartphone verfügbar“, ergänzt Neugebauer.
Die Verkabelung ist ein zentraler Bestandteil der PV- und Speichersysteme. Die Solarmodule sind sowohl untereinander als auch mit dem Wechselrichter verbunden, der den erzeugten Strom erst nutzbar macht. Auch die Batteriespeicher benötigen verschiedene Leitungen zur Energie-, Signal- und Datenübertragung. Hier setzt Big Dutchman auf die Kompetenz und Expertise von HELUKABEL – und das schon seit einiger Zeit: „Unsere Zusammenarbeit reicht bis ins Jahr 2008 zurück“, erinnert sich Neugebauer. „Wir nutzen bereits in anderen Teilen unseres Produktportfolios die elektrische Verbindungstechnik von HELUKABEL. Da war es für uns naheliegend, dies auch im PV-Bereich zu tun.“
Kabel, die Wind und Wetter trotzen
Die Nutzung landwirtschaftlicher Flächen und Gebäude für die Photovoltaik ist ein bedeutender Trend in der Energiewende.
Die Einsatzbedingungen in der Agri-PV sind herausfordernd: Die Anlagen sind das ganze Jahr über der Witterung ausgesetzt – das bedeutet Feuchtigkeit, schwankende Temperaturen und natürlich UV-Strahlung. Hinzu kommen Schmutz, Staub und das ständige Risiko von Nagetierbefall. Gegen all diese äußeren Einflüsse müssen die Kabel und Leitungen beständig sein, um einen langfristigen und zuverlässigen Betrieb sicherzustellen. „Wir verwenden für unsere Anlagen ausschließlich hochwertige Komponenten namhafter Hersteller“, verspricht Neugebauer. „Und da zählt HELUKABEL für uns ganz klar dazu.“
Zum Einsatz kommen bei Big Dutchman unter anderem die Solarleitungen der Serie SOLARFLEX . Diese speziell für die Verkabelung von Photovoltaikanlagen entwickelten Leitungen sind halogenfrei, flammwidrig und zudem beständig gegen UV-Strahlung, Ozon und Witterungseinflüsse. Damit sind sie für den Einsatz im Freien ideal geeignet. „Die SOLARFLEX ist außerdem nach der Europäischen Norm EN 50618 zertifiziert“, ergänzt David von der Gathen, der zuständige Gebietsverkaufsleiter bei HELUKABEL. „Dadurch ist sichergestellt, dass sie alle Anforderungen in der Praxis zuverlässig erfüllt.“ Um Bissschäden durch Marder, Mäuse und andere Nagetiere zu verhindern, sind auch SOLARFLEX-Leitungen mit einem speziellen Schutzgeflecht aus rostfreiem Edelstahl erhältlich.
Zur Anbindung der Photovoltaikanlagen an das Netz und zur Verbindung mit den Batteriespeichern nutzt Big Dutchman die Energieverteilungskabel der Baureihen NAYY-O und NAYY-J . Diese nach DIN VDE 0276-603 zugelassenen Verteilerkabel sind für Spannungen bis 1.000 Volt ausgelegt und eignen sich gleichermaßen zur Verlegung in der Erde, im Freien und in Gebäuden. Die Leiter bestehen aus Aluminium, ein robuster PVC-Außenmantel sorgt für den nötigen Schutz. Darüber hinaus liefert HELUKABEL verschiedene Steuer-, Daten- und BUS-Leitungen an den Anlagenbauer.
Termingerecht direkt auf die Baustelle
Für Nils Neugebauer ist auch die hohe Flexibilität ein gewichtiges Argument für den Verbindungstechnik-Spezialisten: „Wir bekommen von HELUKABEL die gewünschten Kabel in genau der benötigten Länge termingerecht direkt auf die Baustelle geliefert – ein Anruf genügt!“ Zudem sind beide Unternehmen weltweit aufgestellt und kennen die Eigenheiten der verschiedenen Märkte und Regionen. „Wir bieten zum Beispiel auch Produkte mit internationalen Zulassungen wie UL an, die für den Einsatz in den USA geeignet sind“, ergänzt von der Gathen. Für exportorientierte Maschinen- und Anlagenbauer wie Big Dutchman ist das ein entscheidender Vorteil.
Neugebauer geht davon aus, dass das Thema Agri-PV in den nächsten Jahren immer mehr an Bedeutung gewinnen wird – auch bei Big Dutchman. „Mit HELUKABEL haben wir einen langjährigen und verlässlichen Partner an der Seite, der uns für unsere Projekte die komplette elektrische Verbindungstechnik aus einer Hand bereitstellen kann“, lobt er. „Ich freue mich, wenn wir diese erfolgreiche Partnerschaft auch in Zukunft fortführen können, um gemeinsam die Energiewende in der Landwirtschaft mitzugestalten.“
Über Big Dutchman
Seit 1938 konzipiert und realisiert Big Dutchman Fütterungsanlagen und Stalleinrichtungen für die moderne Haltung von Schweinen und Geflügel. Das Portfolio umfasst zudem Software, Klima- und Beleuchtungssysteme sowie Lösungen zur Abluftreinigung und Reststoffverwertung. Der internationale Marktführer ist mittlerweile auch in den Geschäftsbereichen Insektenzucht und Gewächshausbau aktiv.
Mehr erfahren unter bigdutchman.com