Aus Gas mach‘ Strom – und umgekehrt!

Bayrisches Start-Up Reverion stattet Brennstoffzellenkraftwerke mit HELUKABEL-Leitungen aus

Reverion outfits fuel cell plants with HELUKABEL cables

Biogas gilt als zentraler Bestandteil des erneuerbaren Energiemix – allerdings ist bei Erzeugung und Verbrauch noch viel ungenutztes Potenzial vorhanden. Dieses möchte das Start-Up-Unternehmen Reverion mit innovativen, containerbasierten Kraftwerken künftig besser ausschöpfen. Für die Verkabelung der elektrischen Komponenten seiner Brennstoffzellensysteme setzen die bayrischen Visionäre auf die hochwertigen Leitungen von HELUKABEL.

Die Erzeugung und Nutzung von Biogas ist ein wichtiger Baustein der Energiewende: Allein deutschlandweit sind aktuell rund 10.000 Biogasanlagen in Betrieb, die durch Vergärung tierischer Exkremente und anderer Biomasse Gas produzieren. Dieses wird hauptsächlich in elektrische Energie umgewandelt, in den meisten Fällen in Blockheizkraftwerken mit Verbrennungsmotor. Mehr als 30 Terawattstunden Strom werden in Deutschland jährlich aus Biogas gewonnen – das sind rund 18 Prozent der gesamten aus erneuerbaren Quellen erzeugten Energie.

Ein großer Vorteil von Biogas ist, dass es unabhängig von Witterung oder Tageszeit genutzt werden kann – auch dann, wenn Wind oder Sonne gerade nicht genügend Energie liefern. Die Technologie hat allerdings auch ihre Schwächen: Der Wirkungsgrad der meisten Anlagen liegt gerade einmal bei rund 40 Prozent, das heißt die meiste Energie geht ungenutzt verloren. Auch der CO2-Ausstoß durch die Verbrennung des Gases ist zwar im Vergleich zur Stromerzeugung mit Kohle oder Erdgas relativ gering, aber dennoch deutlich höher als bei Wind-, Wasser- oder Solarenergie.

Höherer Wirkungsgrad und bessere CO2-Bilanz

System uses electrical energy to produce hydrogen and methane

Die Anlage kann in einen Elektrolysemodus wechseln, um aus elektrischer Energie Wasserstoff oder Methan zu erzeugen.

„Das Potenzial von Biogas ist enorm, lässt sich aber noch deutlich besser ausschöpfen“, meint deshalb auch Lukas Berneiser, Leiter der Elektronikwerkstatt bei der Reverion GmbH. Das bayrische Start-Up-Unternehmen mit Wurzeln an der Technischen Universität München hat sich genau das zur Aufgabe gemacht: Reverion hat ein revolutionäres, containerbasiertes Kraftwerk entwickelt und patentiert, das in der Lage ist, Biogas oder Wasserstoff mit einem Wirkungsgrad von 80 Prozent elektrochemisch in Strom umzuwandeln. Das dabei entstehende Kohlendioxid wird abgeschieden und gespeichert – das ermöglicht erstmals kosteneffiziente negative CO2-Emissionen.

„Unsere Anlagen sind vor allem für Landwirtschafts- und Industriebetriebe mit eigener Biogasproduktion interessant“, erläutert Berneiser. „Denn mit unserer Technologie können sie aus derselben Menge Gas etwa doppelt so viel Strom erzeugen.“ Die Anlage bietet aber noch einen weiteren entscheidenden Vorteil: Ihr Betrieb ist reversibel. „Das bedeutet, dass sie in weniger als einer Minute in einen Elektrolysemodus wechseln kann, um zum Beispiel aus der überschüssigen Energie von Solar- oder Windkraftanlagen Wasserstoff und Methan zu erzeugen“, erklärt Berneiser. So lässt sich diese Energie in Form von Gas zwischenspeichern, um bei Bedarf wieder in Strom oder Wärme umgewandelt zu werden.

Energie speichern und bedarfsgerecht nutzen

Reverion electrical equipment

Bei der elektrischen Ausstattung seiner Anlagen setzt Reverion unter anderem auf HELUKABEL.

Herzstück der Reverion-Anlage ist ein Gerüst mit Festoxid-Brennstoffzellen, das sogenannte Skid. Zur Stromerzeugung wird gereinigtes Biogas in die Zellen eingespeist, wo es mit angesaugter Umgebungsluft teilweise oxidiert. Dabei entsteht elektrische Energie, die ins Netz eingespeist wird. Das ebenfalls anfallende reine CO2 wird ausgeleitet und gespeichert und kann so für eine Vielzahl technischer oder industrieller Zwecke genutzt werden. Der Elektrolysemodus verläuft im Grunde umgekehrt: Hierbei wandelt die Brennstoffzelle elektrische Energie in reinen Wasserstoff um. Dieser kann entweder gespeichert oder mit CO2 zu Methan weiterverarbeitet werden – einem Gas, das ähnliche Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten besitzt wie Erdgas. „Wir lösen mit dieser Anlage gleich mehrere Herausforderungen – unter anderem die, wie sich erneuerbare Energie effizient zwischenspeichern und flexibel nutzbar machen lässt“, ist Berneiser überzeugt.

Bei der elektrischen Ausstattung seiner Anlagen setzt Reverion unter anderem auf HELUKABEL: Der Spezialist liefert etwa die Anschlussleitungen für die Verbindung von Brennstoffzellen, Wechselrichtern, Sensorik und Aktorik sowie die Einzeladern für die interne Schaltschrankverkabelung. Auch Datenkabel für die Kommunikation zwischen den Skids mittels Ethercat-Netzwerk und Hybridleitungen zur Versorgung und Überwachung verschiedener Motoren kommen hier zum Einsatz. „Die verbauten Kabel müssen Spannungen bis 1.500 Volt und Temperaturen bis 300 Grad Celsius aushalten können“, beschreibt Berneiser die Anforderungen. „Eine hohe Qualität war uns deshalb ebenso wichtig wie die zuverlässige Verfügbarkeit aller von uns benötigten Komponenten.“

HELUKABEL trägt maßgeblich dazu bei, dass sich unsere Brennstoffzellenkraftwerke mit großen Schritten der Serienreife annähern.
Lukas Berneiser, Leiter Elektronikwerkstatt, Reverion

Kompetente Beratung und großes Portfolio

Über mehrere Empfehlungen stieß das Reverion-Team bei seiner Suche auf HELUKABEL – und auf Gebietsverkaufsleiter Philipp Walter. „Der Kontakt war vom ersten Moment an sehr angenehm, kundenfreundlich und kompetent“, erinnert sich Berneiser. In den gemeinsamen Gesprächen wurde für jeden Einsatzfall das ideale Kabel ausgesucht. „Wir liefern an Reverion zum Beispiel Solarleitungen der Serie SOLARFLEX, die witterungsbeständige Anschlussleitung H07RN-F, TOPSERV-Hybridleitungen oder die Einzelader H07V-K. Aber auch Zubehör wie die Kabelverschraubungen der Baureihe HELUTOP gehören zum Lieferumfang“, erzählt Walter,.Speziell für den Hochtemperaturbereich in der Nähe der Brennstoffzellen nutzt Reverion die besonders beständige HELUTHERM 400 mit Nickelleiter, die Temperaturen bis 400 Grad Celsius standhält. Mit einem Sortiment von mehr als 33.000 Lagerartikeln konnte HELUKABEL für jede Herausforderung eine passende Lösung anbieten und so das Münchner Start-Up schnell überzeugen.

Die erste Reverion-Anlage mit einer elektrischen Leistung von 100 Kilowatt befindet sich seit Oktober 2023 im Pilotbetrieb. Der Hochlauf der Serienfertigung ist für 2024 und 2025 geplant – dann sollen die Container in die gesamte Bundesrepublik und auch in europäische Nachbarländer geliefert werden. „Sofern sich die in unseren Vorserienanlagen eingesetzten Leitungen in der Praxis bewähren, werden wir auch für unsere Serienproduktion weiterhin auf HELUKABEL vertrauen“, ist sich Berneiser sicher. „Wir erleben HELUKABEL als verlässlichen Partner, der uns für unsere speziellen Anforderungen die passenden Kabel in sehr guter Qualität bereitstellt und damit maßgeblich dazu beiträgt, dass sich unsere innovativen Brennstoffzellenkraftwerke mit großen Schritten der Serienreife annähern. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit!“

Die Anlagen von Reverion sind vor allem für Landwirtschafts- und Industriebetriebe mit eigener Biogasproduktion interessant.
Die Anlagen von Reverion sind vor allem für Landwirtschafts- und Industriebetriebe mit eigener Biogasproduktion interessant.

Diesen und viele weitere spannende Artikel finden Sie auch in der aktuellen Ausgabe #15 unseres Kundenmagazins POWER. Jetzt lesen !

Zurück