Haltbare Energieführungen für widrige Umgebungen

HELUKABEL präsentiert auf der Hannover Messe 2024 neue TPE-Schleppkettenleitungen und korrosionsfeste Edelstahlketten.

Hannover Messe

Ketten, Kabel und Konfektionen aus einer Hand – das ist das Motto der HELUKABEL Gruppe bei der diesjährigen Hannover Messe (22.-26. April). Auf unserem Messestand in Halle 13, Stand D88 können Besucherinnen und Besucher langlebige Schleppkettenleitungen mit robustem TPE-Mantel sowie die neue Edelstahlausführung der bewährten Energieführungskette SLE in Augenschein nehmen.

Konfektionierte Schleppkette der HELUKABEL Gruppe

Ketten, Kabel und Konfektionen aus einer Hand – das ist das Motto der HELUKABEL Gruppe bei der diesjährigen Hannover Messe. (Quelle: HELUKABEL)

Partnerland der Hannover Messe 2024 ist Norwegen – das steht für herausfordernde Industrieanwendungen in widriger Umgebung, etwa im Offshore- und Energiesektor. Passend dazu präsentiert die HELUKABEL-Tochtergesellschaft EKD Systems auf der Messe erstmals die neue Edelstahlausführung seines Energiekettentyps SLE: Sie ist korrosionsfest, seewasserbeständig und ermöglicht selbst bei arktischen Temperaturen bis -40 Grad Celsius eine zuverlässige und reibungslose Energieführung. Die Ketten sind in verschiedenen Größen bis 150 Millimeter Höhe und 1.200 Millimeter Breite erhältlich, tragen Lasten bis zu 60 Kilogramm pro Meter und erlauben freitragende Längen bis zu zehn Metern. Im Inneren lassen sie sich mit Aluminium-Lochstegen, modularen Kunststoffeinsätzen oder leitungsschonenden Schaumeinsätzen individuell gestalten. Damit sind sie eine vielseitige und dauerhafte Lösung für Bohrplattformen, Wasserkraftanlagen und viele weitere Anwendungen im Freien.

Zur Belegung der Energieführungsketten erweitert HELUKABEL sein Portfolio an HELUCHAIN-Schleppkettenleitungen um mehrere Varianten mit TPE-Außenmantel. Dieser Kunststoff ist besonders robust und abriebfest und damit besonders gut für extreme mechanische Belastungen und Witterungsbedingungen geeignet. Damit ergibt sich für den Kunden eine haltbare Gesamtlösung aus Kette und Leitung. Anwender haben die Wahl zwischen der bündelverseilten Datenleitung HELUCHAIN MULTISPEED TRONIC, der paarverseilten HELUCHAIN MULTISPEED TRONIC TP sowie der Einzeladerleitung HELUCHAIN MULTISPEED 600 in geschirmter und ungeschirmter Ausführung. Die Einzeladerleitung wird es mit Querschnitten bis zu 240,0 mm2 geben. Damit ist sie auch für größte Antriebe als Zuleitung geeignet. Das Sortiment wird komplettiert durch die im vergangenen Jahr erstmals vorgestellte Steuer- und Anschlussleitung HELUCHAIN MULTISPEED 522-TPE. Die kompletten Produktfamilien verfügen über eine UL-Zertifizierung und sind damit auch für den internationalen Einsatz geeignet.

HELUCHAIN drag chain cables with TPE sheathing
Auf der Hannover Messe stellt HELUKABEL mehrere neue Varianten seiner HELUCHAIN-Schleppkettenleitungen mit TPE-Außenmantel vor. (Quelle: HELUKABEL)

Erdungskonzepte und einpaariges Ethernet

Application of the Copper Earthing Strap

HELUKABEL bietet ein breites Sortiment an Massebändern, Schutzleitern und Erdungsblöcken an.

Ein weiterer Schwerpunkt auf dem HELUKABEL-Messestand ist diesmal das Thema Erdung. Dieses nimmt besonders in der industriellen Automation einen hohen Stellenwert ein, da immer mehr Maschinen und Anlagen auf engstem Raum nebeneinander arbeiten und ihre elektromagnetischen Felder sich gegenseitig beeinflussen. Um Störungen der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) zu verhindern, bietet HELUKABEL ein breites Sortiment an Massebändern, Schutzleitern und Erdungsblöcken an, mit denen Anwender ohne großen Montageaufwand ein maßgeschneidertes und funktionales Erdungskonzept realisieren können.

Nutzer können bei HELUKABEL zudem aus einem breiten Sortiment an Daten-, Netzwerk- und BUS-Leitungen wählen. Dazu zählen zum Beispiel die HELUKAT Kupfer- oder HELUCOM Lichtwellenleiterkabel, die auch in anspruchsvoller Umgebung hervorragende Übertragungseigenschaften aufweisen. Für die Zukunftstechnologie Single Pair Ethernet (SPE), die Energie- und Datenübertragung in Gigabit-Geschwindigkeit mit nur einem Aderpaar ermöglicht, bietet HELUKABEL bereits mehrere Leitungstypen an und zählt als Premium Member des SPE Industrial Partner Network zu den Innovationstreibern.

Industrietaugliche Konfektionen und automatische Wickeltechnik

Auch die HELUKABEL-Tochtergesellschaften Sangel Systemtechnik und KABELMAT Wickeltechnik sind am Messeauftritt der Gruppe beteiligt. Sangel bietet hochwertige, industrietaugliche Kabelkonfektionen für den Maschinen- und Anlagenbau. KABELMAT entwickelt Geräte und Maschinen zum Lagern, Wickeln und Ablängen von Kabeln und Leitungen, Stahlseilen, Rohren, Schläuchen und Profilen. Besucher können unter anderem das Kabeltrommelregal LAGROL sowie den Ring- und Spulenaufwickler MOTROL begutachten. Ebenfalls zu sehen ist das innovative Aufmaster-System aus Messgerät und zugehöriger Software. Es ist dazu konzipiert, Kabelabschnitte auf Baustellen automatisch zu erfassen und zu dokumentieren. Elektrobetriebe können damit ihren Zeit- und Kostenaufwand erheblich reduzieren und die Abrechnung von Projekten vereinfachen.

Neugierig geworden? Sie finden HELUKABEL auf der Hannover Messe 2024 in Halle 13 auf Stand D88.

Zurück