Heldin der Nacht

Die HELUPOWER REFLECT leuchtet und unterstützt Rettungskräfte beim Helfen. Davon ist der Feuerwehrausstatter Dönges überzeugt.

HELUPOWER Reflect kabel beim Einsatz einer Feuerwehr

Diese Leitung ist nicht zu übersehen – ein entscheidender Vorteil, wenn im Einsatz Eile geboten ist. (© Ralf Kreuels)

Die Flammen lodern hoch zum Nachthimmel, die Scheune brennt lichterloh, Rauch ist überall. Einsatzfahrzeuge brausen heran, Feuerwehrleute springen heraus. Im Schein des Feuers und des Blaulichts werden Schläuche entrollt. Licht muss her. Wo Licht ist, sind auch Leitungen. Und wo alles schnell gehen muss, wird aus der Leitung schnell eine Stolperfalle – außer sie strahlt. Die HELUPOWER REFLECT ist umhüllt mit einer retroreflektierenden Folie, die Lichtstrahlen unabhängig vom Einfallwinkel zu ihrer Quelle zurückwirft. Oder, wie Ömer Durak, Leiter der Kabelkonstruktion bei HELUKABEL, es ausdrückt: „Die Leitung schreit: ‚Hallo, hier bin ich!‘“ Ein entscheidender Vorteil, den die Firma Dönges in Remscheid schnell erkannt hat, als HELUKABEL-Gebietsverkaufsleiter Marcel Poullie die Leitung präsentierte. Dönges stattet Feuerwehren, das Technische Hilfswerk und andere Einsatzkräfte mit allem aus, was sie fürs Retten, Bergen und Helfen brauchen. Bislang hatte Dönges nur Kabel mit gelbem Gummimantel im Angebot. Immerhin gelb. Aber Gummi kann nicht schreien. Deshalb sind im Dunkeln alle Gummileitungen grau. Die HELUPOWER REFLECT ist nicht aus Gummi; absolut durchsichtiges PUR ummantelt die retroreflektierende Folie.

„Sie können sie eigentlich überall einsetzen. Man denke an die Industrie, die Medientechnik, den Campingbereich. Wenn eine Leitung wichtig ist, sollte man sie sehen.“

-Marcel Poullie, HELU KABEL GmbH

Marcel Poullie und Klaus Trusheim im Gespräch
HELUKABEL-Gebietsverkaufsleiter Marcel Poullie (rechts) musste den Dönges-Prokuristen Klaus Trusheim nicht lange von den Vorzügen der HELUPOWER REFLECT überzeugen: Die Leitung strahlte für sich. (© Ralf Kreuels)
Feuerwehrmann hebt Helupower Reflect ins Feuerwehrauto
Die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr sind meist mit ein bis drei Kabeltrommeln bestückt. (© Ralf Kreuels)

PUR IM EINSATZ

„Der PUR-Mantel ist für unsere Zwecke geradezuideal“, erklärt Klaus Trusheim, Prokurist bei Dönges. „Das Material ist belastbarer als Gummi. Das ist von Vorteil, weil bei einem Feuerwehreinsatz schnell mal jemand über eine Leitung fährt.“ Trusheim überzeugte auch, dass PUR im Gegensatz zu Gummi leicht abwaschbar ist und wegen des geringeren Abriebs nicht gleich nach wenigen Einsätzen in Ruß oder Matsch schwarz wird. Dementsprechend angetan waren Feuerwehrleute und andere Rettungskräfte, als sie die Strahlkraft der Leitung auf Messen wie der „Florian“ im Oktober 2018 in Dresden oder der „Retter“ im September 2018 im österreichischen Wels in Augenschein nehmen konnten. „Die Endkunden sagten, das sei genau das, was sie brauchen“, berichtet Trusheim. Sehr positiv habe beispielsweise die Berliner Feuerwehr reagiert, die mit 35 Wachen immerhin die größte Berufsfeuerwehr Deutschlands ist.

Leuchtende Augen bekommen bei der HELUPOWER REFLECT nicht nur Feuerwehrleute, sondern auch ihr Konstrukteur: „Die ist etwas Besonderes“, sagt Ömer Durak über die Leitung, die ihn einige Mühe gekostet hat. Die erste Anfrage erreichte ihn im Juli 2017. Ein Hersteller von Langholztransportfahrzeugen fragte nach einer auffälligen Leitung. Die Idee: Das Kabel zur Stromversorgung für die hintere Positionsleuchte könnte anderen Verkehrsteilnehmern helfen, nachts die Gesamtlänge des Fahrzeugs besser zu erfassen. Eine Leitung mit einer besonderen Signalwirkung zu versehen, ist nichts Alltägliches: „Allein eine retroreflektierende Folie auf dem Markt zu finden, schien zunächst unmöglich“, erklärt Durak. Nachdem sich verschiedene Folienhersteller nicht in der Lage sahen, Duraks Anforderungen an die Folie zu erfüllen, wurde er bei einem Hersteller schließlich doch noch fündig. Dieser konfektionierte die Folie für HELUKABEL und konnte vor allem die Folienstreifen gewünscht schmal zuschneiden. Das ist laut Durak nötig, weil die Bandierung der Leitung für eine größtmögliche Flexibilität nicht überlappen darf. Eine weitere Herausforderung für Durak war der Außenmantel, denn er musste so beschaffen sein, dass er das Licht ungehindert zur Folie und zurück lässt. Die Lösung war besagtes PUR, genauer: eine glasklare PUR-Mischung. Dem Experten gelang es, die perfekte Mischung zu finden, und so lief im Juli 2018 die HELUPOWER REFLECT aus dem Extruder im Werk Windsbach. „Da stand die ganze Konstruktionsabteilung dabei, weil es alle miterleben wollten.“

Kabeltrommel mit Helupower Reflect
HELUPOWER REFLECT: erhöht nicht nur die Sicherheit, sondern ist wegen des PUR-Mantels zudem noch belastbarer als Gummi. (© Ralf Kreuels)

„Bisher hatten wir nur Leitungen mit gelbem Gummimantel im Angebot. Aber im Dunkeln sind alle Gummileitungen grau.“

-Klaus Trusheim, Prokurist Dönges

PRAXIS IM BLICK

Mit dabei war auch Bastian Reuter. Er ist nicht nur Kabelkonstrukteur, sondern auch Ersthelfer im Werk und ehrenamtlich beim Roten Kreuz tätig. „Als ich die Leitung sah, war mein erster Gedanke, dass auch Rettungskräfte von der HELUPOWER REFLECT profitieren könnten, um Unfälle zu vermeiden. Denn wenn es bei einem Einsatz schnell gehen muss, ist Stolpern natürlich fatal“, so Reuter. Diesen Vorteil musste Marcel Poullie seinem Kunden Dönges nicht lange erklären. „Als ich das Muster bekam, war ich selbst schon sehr begeistert, und als klar war, dass die Leitung die Auflagen für Feuerwehrzubehör erfüllt, war es auch Herr Trusheim.“

ERST DER ANFANG

Dönges beauftragte HELUKABEL, die Leitung in zwei Abmessungen zu produzieren. Die Versorgung der Feuerwehren mit der HELUPOWER REFLECT ist, wenn es nach Poullie geht, nur der Anfang: „Sie können sie eigentlich überall einsetzen. Man denke an die Industrie, die Medientechnik, den Campingbereich. Wenn eine Leitung wichtig ist, sollte man sie sehen.“

Feuerwehrmänner halten Helupower Reflect in die Kamera
Die HELUPOWER Reflect ist für Einsätze in der Nacht bestens geeignet. (© Ralf Kreuels)

TATKRÄFTIG

Wer: Dönges GmbH & Co. KG, Remscheid, 100 Mitarbeiter

Was: 1903 als Feilenhauerei gegründet, fertigt Dönges seit den 70ern spezielle Werkzeuge für die Bundeswehr und das Innenminis- terium. Die Bereiche Feuerwehrausrüstung und Kriminaltechnik folgten später als weitere Standbeine.

Zurück