Komplettlösungen für die E-Mobilität
HELUKABEL ist Aussteller auf der eMove360° Europe 2021 vom 16. bis 18. November in München. Besuchen Sie uns!
![Electric car at the charger](https://www.helukabel.de/HELUKABEL/Bilder/Imagebilder/E-Mobility_Newsroom-Banner_newsroom_big.jpg)
Mit der eMove360° Europe 2021 findet vom 16. bis 18. November in München die weltweit größte Fachmesse für die Mobilität 4.0 statt – und HELUKABEL ist mit dabei: In Halle A6 auf Stand 309 präsentieren wir unsere Kompetenz auf dem Gebiet der E-Mobility. Besucherinnen und Besucher können sich unter anderem über unsere Komplettlösungen für die Ladeinfrastruktur, einen nachhaltigen öffentlichen Nahverkehr oder eine effiziente Energieverteilung informieren.
Elektromobilität wird immer mehr zur Schlüsseltechnologie, um der hohen CO2-Belastung und dem Klimawandel entgegenzuwirken. Als international führender Anbieter für elektrische Verbindungstechnik besitzt HELUKABEL die Erfahrung und das Know-how, um die Anforderungen dieser rapide wachsenden Branche zu erfüllen. Auf der eMove360° Europe zeigen wir zum Beispiel die Ladeleitungen der Serie HELUPOWER CHARGE: Diese können zum Laden von Elektrofahrzeugen an öffentlichen Stationen wie etwa auf Parkplätzen und an Autobahnen oder in privaten Haushalten eingesetzt werden. Sie sind äußerst robust, öl- und UV-beständig, so dass ein zuverlässiger Ladevorgang jederzeit sichergestellt ist. Auch dem öffentlichen Nahverkehr bietet HELUKABEL maßgeschneiderte Komplettlösungen für die Energieversorgung. Ob Leistungskabel für Pantographen oder Hochfrequenzleitungen für induktive Ladesysteme: Für jede Technologie bietet unser umfassendes Sortiment die passende Antwort. Das Portfolio umfasst auch Hybridleitungen, die mit Energie- und Datenübertragung mehrere Funktionen in sich vereinen. So sorgen wir dafür, dass vom Fahrrad über den PKW bis hin zu Bussen, Bahnen oder sogar Schiffen elektrisch angetriebene Fahrzeuge rund um den Globus sicher und effizient mit dem nötigen Strom versorgt werden.
![E-Mobilität Bild E-Mobilität Bild](https://www.helukabel.de/HELUKABEL/Bilder/Imagebilder/Mobilität_Elektromobilität_any_small.jpg)