Hinweis nach Art. 13 der Datenschutzgrundverordnung bei Videoüberüberwachung
Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen und ggf. seines Vertreters:
HELU KABEL GmbH, Schloßhaldenstr. 10, 71282 Hemmingen
Tel.: 07150 / 92 090
E-Mail: info@helukabel.de
Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten:
RA Dr. Oliver Meyer-van Raay - Datenschutzbeauftragter -
V-Formation GmbH, Stephanienstrasse 18, 76133 Karlsruhe
Tel.: +49 721 17029034
E-Mail: datenschutzbeauftragter@helukabel.de
Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung:
Soweit mit der Videoüberwachung personenbezogene Daten der Arbeitnehmer (einschließlich der zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten, im Folgenden zusammen „Beschäftigte“) auf dem Betriebsgelände der HELU KABEL GmbH verarbeitet werden, erfolgt dies auf Grundlage der aktuell gültigen Betriebsvereinbarung, in Verbindung mit Art. 88 Abs. 2 DSGVO sowie § 26 Abs. 4 BDSG. Die entsprechende Betriebsvereinbarung wird an geeigneter Stelle bei der HELU KABEL GmbH ausgelegt.
Sollte kein Arbeitsverhältnis mit der HELU KABEL GmbH bestehen, erfolgt eine Datenverarbeitung durch die Videoüberwachung auf Grundlage der berechtigten Interessen der HELU KABEL GmbH gemäß Art. 6 Abs. 1 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Die mit der Videoüberwachung verfolgten Zwecke ergeben sich aus der folgenden Übersicht:
a) Kameras, die Türen, Tore und Aufzüge von innen überwachen werden eingesetzt zur/m:
- Wahrnehmung des Hausrechts
- Prävention und Aufklärung von Straftaten (insb. Diebstahl, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch)
- Beweissicherung bei begangenen Straftaten
- Erkennung von rechtswidrigen Zutrittsversuchen
- Personen- und Sachschutz im Brandfall (Unübersichtlichkeit der Gebäude, Sicherstellung von betriebsbereiten und nicht arretierten Brandschutztüren)
b) Kameras zur Außenhautüberwachung werden eingesetzt zur/m:
- Sicherung der Gebäudeaußenfront vor Vandalismus, z.B. durch Anfahrtsschäden
- Prävention und Aufklärung von Straftaten (insb. Diebstahl, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch)
- Beweissicherung bei begangenen Straftaten
- Erkennung von rechtswidrigen Zutrittsversuchen
- Wahrnehmung des Hausrechts
c) Kameras zur Überwachung der Fördertechnikanlagen und in den automatischen Kleinteilelagern werden eingesetzt zur:
- Wartung der Anlagen
- Störungsbeseitigung
d) Außenkameras zur Parkplatzüberwachung werden zur Aufklärung von Unfällen und Verhinderung von Vandalismus eingesetzt.
e) Kameras zur Dokumentation des LKW-Wiegevorganges dienen als Dokumentationsnachweis für die Versandabteilung.
Eine Aufzeichnung zum Zwecke der Überwachung oder zur Leistungs- und Verhaltenskontrolle der Beschäftigten der HELU KABEL GmbH erfolgt nicht. Einzelheiten zum Thema Videoaufzeichnungen und deren Zulässigkeit regelt die entsprechende Betriebsvereinbarung.
Mit der Videoüberwachung wird der Schutz eigener Rechtsgüter, der Rechtsgüter der Mitarbeiter der HELU KABEL GmbH sowie die Wahrnehmung der berechtigten Interessen der HELU KABEL GmbH ermöglicht.
Die Videoüberwachung und die hiermit erfolgende Verarbeitung personenbezogener Daten gewährleistet dabei insbesondere:
- präventiven Schutz der Rechtsgüter der HELU KABEL GmbH, der Beschäftigten sowie Dritter, insb. durch Sicherstellung des Brand- und Notfallschutzes
- Gefahrenabwehr von Sachbeschädigungen, Vandalismus, Einbruch
- Verringerung bzw. Verhütung, Aufdeckung und Aufklärung von Straftaten und sonstigen schwerwiegenden Pflichtverletzungen
- Beweissicherung
- Geltendmachung zivilrechtlicher Schadensersatzansprüche
- Sicherstellung der Lieferfähigkeit und Gewährleistung der wirtschaftlichen Konkurrenzfähigkeit durch Erfüllung der Anforderungen aus Vorgaben des Zoll- bzw. Exportrechts
Die zum Schutz der Rechtsgüter und berechtigten Interessen aufgeführte und erforderliche Datenverarbeitung mittels der Videoüberwachung wurde dabei sorgfältig mit den Interessen sowie Grundrechten und Grundfreiheiten der Betroffenen abgewogen mit dem Ergebnis, dass den schutzwürdigen Interessen und Grundfreiheiten der Betroffenen durch angemessene und besondere Maßnahmen hinreichend Rechnung getragen werden kann. Entscheidend ist der Umstand, dass von keiner der Kameras Arbeitsplätze erfasst sind. Personen werden nur erfasst, wenn sie einen der überwachten Bereiche passieren. Hierdurch wird gewährleistet, dass Personenerfassungen nur über kurze Dauer stattfinden. Die Videoüberwachung hat demzufolge keine verhaltenslenkenden Einflüsse.
Speicherdauer:
14 Tage
Die Aufnahmen werden, sofern keine Vorfälle aufgezeichnet wurden, 14 Tage gespeichert und danach automatisch überschrieben. Bei aufgezeichneten Vorfällen erfolgt die Speicherung bis zur Aufklärung des Vorfalls.
Weitergabe an Dritte
Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet grundsätzlich nicht statt. Anlassbezogen, d.h. bei begangenen Straftaten, werden die Daten an die zuständigen Ermittlungsbehörden weitergegeben.
Datenübermittlungen in Drittländer finden nicht statt.
Hinweise auf die Rechte der Betroffenen
Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so hat sie ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf die in Art. 15 DSGVO im einzelnen aufgeführten Informationen.
Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich die Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten und ggf. die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen (Art. 16 DSGVO).
Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der in Art. 17 DSGVO im einzelnen aufgeführten Gründe zutrifft, z. B. wenn die Daten für die verfolgten Zwecke nicht mehr benötigt werden (Recht auf Löschung).
Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der in Art. 18 DSGVO aufgeführten Voraussetzungen gegeben ist, z. B. wenn die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt hat, für die Dauer der Prüfung durch den Verantwortlichen.
Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten Widerspruch einzulegen. Der Verantwortliche verarbeitet die personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen (Art. 21 DSGVO).
Zur Ausübung dieser Rechte wenden Sie sich bitte formfrei an die oben genannte Stelle.
Jede betroffene Person hat unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, wenn die betroffene Person der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt (Art. 77 DSGVO).