Gerhard Riesle
hat noch nie versucht zu kochen

Wer ist AD03 wirklich? Wir haben ihn für Sie befragt.
Berge oder Meer?
Ich liebe die Berge, zuerst abkämpfen und dann genießen.
Klassik oder Rock?
Rock liegt mir besser, aber Klassik zu gegebenem Anlass ist auch O.K.
Bier oder Wein?
Bier bekommt mir besser, da ich den Wein wie das Bier trinke und dann geht’s schnell mit dem Schwips.
Das Wasser lieber mit oder ohne?
Wasser ist mir mit Gas lieber, ich mag das Kratzen im Hals.
Tee oder Kaffee?
Morgen als erstes einen Tee mit Ingwer, den Rest vom Tag dann Kaffee.
Stadt oder Land?
Ich lebe sehr gerne auf dem Land, in der Stadt ist es mir zu hektisch und die Luft zu schlecht.
Waldlauf oder Fitnessstudio?
Ganz klar den Waldlauf, mit meinem Hund durch den Wald die gute Luft und die Ruhe genießen.
Dusche oder Wanne?
Dusche, das geht schneller, aber zum Entspannen die Wanne.
Fenster- oder Gangplatz?
Fensterplatz, da ich sehr neugierig bin.
Buch oder DVD?
DVD, ist bequemer.
Kochen oder sich bekochen lassen?
Ich lasse mich lieber bekochen, da ich selber nicht kann und auch noch nie probiert habe.
Fisch oder Fleisch?
Beides, kommt auf die Lust und das Angebot an.

Kontaktdaten
E-Mail: gerhard.riesle@helukabel.de
Mobil: +49 171 / 6068403