Kabelkonfektionen für die Industrie
Ob nach Herstellerstandards oder Kundenvorgaben: HELUKABEL liefert Ihnen die perfekte Kombination aus Leitung und Steckverbinder
Kabelkonfektionen – also Leitungen mitsamt den dazu passenden Steckverbindern – werden bei HELUKABEL an zehn Standorten rund um den Globus hergestellt. Seit 2022 ist die Sangel Systemtechnik GmbH Teil der Unternehmensgruppe - und mit der Umfirmierung zu HELU Connectivity Solutions Bielefeld mittlerweile vollständig unter das Markendach integriert. Damit bereichern rund 30 Jahre Erfahrung und Expertise auf dem Gebiet der industriellen Kabelkonfektionen die HELUKABEL-Familie – mit einer hohen Fertigungstiefe und kompromissloser Qualität.
Zwei Standorte für maximale Flexibilität
Ein Blick in die Produktion von HELU Connectivity Solutions Bielefeld
„Die Vielzahl unserer weltweiten Konfektionierungsstandorte ist ein echter Mehrwert für unsere Kunden“, erklärt Christian Gladis, Senior Projektmanager Solutions bei HELUKABEL. „Je nach Volumen und Lieferzeit können wir flexibel reagieren – mit kurzen Transportwegen oder kostengünstiger Produktion bei größeren Stückzahlen.“ Diese Aufstellung ermöglicht hohe Liefertreue und attraktive Preise – ein Alleinstellungsmerkmal, das nicht jeder Konfektionär bieten kann.
Alle konfektionierten Kabel und Leitungen durchlaufen eine 100%ige Qualitätskontrolle, inklusive Crimpkraftüberwachung und dokumentierter Prüfprozesse. Besonders für Märkte wie die USA ist auch die UL-Zertifizierung entscheidend – eine Anforderung, die HELUKABEL an vielen seiner Standorte erfüllt. „Das Thema UL ist wichtig für unsere Kunden – gerade in Bezug auf die Maschinenzulassung in den USA“, betont Gladis.
Technische Tiefe und langjährige Erfahrung
Christian Gladis ist Senior Projektmanager Solutions bei HELUKABEL
Mit fast 30 Jahren Erfahrung in der Kabelkonfektionierung – insbesondere für Antriebssysteme – verfügt das Unternehmen über fundiertes Know-how. Dabei reicht das Portfolio von konfektionierten Servoleitungen bis hin zu Lösungen für hochkomplexe Anwendungen. „Es gibt viele Anbieter für Kabelkonfektionen – aber wie bei Ärzten hat jeder sein Fachgebiet“, so Gladis. „Wir verstehen uns als Spezialisten für industrielle und kundenspezifische Anwendungsfälle – von der Beratung bis zur Produktion.“
Neben konfektionierten Leitungen nach den Standards aller gängigen Antriebshersteller verfügt HELUKABEL auch über besondere Kompetenz bei der Realisierung maßgeschneiderter Leitungskonfektionen. Das Unternehmen sieht sich nicht nur als Zulieferer, sondern als Entwicklungspartner: „Wenn ein Maschinenbauer eine spezielle Lösung braucht, die es nicht von der Stange gibt, dann sind wir die richtige Adresse“, ist sich Christian Gladis sicher.
Partnerschaft mit OEMs und kundenspezifische Entwicklungen
Als strategischer Partner von OEM-Herstellern setzt HELUKABEL auf langfristige Zusammenarbeit. Durch die große Fertigungstiefe und die Kapazitäten der weltweiten Werke können konfektionierte Kabel und Leitungen auch in hohen Stückzahlen effizient gefertigt werden – bei konstanter Qualität und Serviceorientierung.
Mehr über die HELUCHAIN Kabelkonfektionen erfahren
Sie haben Fragen? Unser Experte Christian Gladis steht Ihnen für eine individuelle Beratung gerne zur Verfügung!